Electrically modular and pneumatically flexible
Small, but still with a high flow rate - the VG family, the latest valve series by Festo. Its spectrum ranges from the compact individual valve VUVG up to the fieldbus-compatible valve terminal VTUG plug-in – electrically modular and pneumatically flexible, also in the control cabinet.
Many international customers active in the fields of small parts assembly and the electronics industry, as well as the food and packaging industries, in which a high flow rate for a small unit volume are important, have already come to appreciate the individual valve VUVG for quick applications. It is easy to handle and attractively priced.
New to the family is the valve terminal VTUG plug-in, which rounds off the VG family with technically superior multipole variations and a highly simple and inexpensive fieldbus connection for all standard fieldbuses and Ethernet as well as IO-Link. The fieldbuses are quick and easy to replace, as the fieldbus nodes are screwed onto the valve terminal. Particularly interesting for machine and system manufacturers who offer their machines and systems in modular design are the electrical modularity and the high pneumatic flexibility of the VTUG plug.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.800 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.810 millones de euros en 2022. De esta cantidad, alrededor del 7% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.