2020/07/21
ID: 3179

Electrically modular and pneumatically flexible

With the valve terminal VTUG plug-in, fieldbus replacement becomes child's play

Small, but still with a high flow rate - the VG family, the latest valve series by Festo. Its spectrum ranges from the compact individual valve VUVG up to the fieldbus-compatible valve terminal VTUG plug-in – electrically modular and pneumatically flexible, also in the control cabinet.

Many international customers active in the fields of small parts assembly and the electronics industry, as well as the food and packaging industries, in which a high flow rate for a small unit volume are important, have already come to appreciate the individual valve VUVG for quick applications. It is easy to handle and attractively priced.

 

New to the family is the valve terminal VTUG plug-in, which rounds off the VG family with technically superior multipole variations and a highly simple and inexpensive fieldbus connection for all standard fieldbuses and Ethernet as well as IO-Link. The fieldbuses are quick and easy to replace, as the fieldbus nodes are screwed onto the valve terminal. Particularly interesting for machine and system manufacturers who offer their machines and systems in modular design are the electrical modularity and the high pneumatic flexibility of the VTUG plug.

Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,65 milliards d'euros en 2023. Sur ce total, environ 7 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.

© Festo SE & Co. KG
VTUG
Connecté rapidement à tous les bus de terrain courants : le terminal de distributeurs VTUG plug-in, en tant que nouveau membre de la famille de la série VG, est modulaire électriquement et flexible pneumatiquement - même en armoire de commande.