Imagen
Propietario
Festo SE & Co. KG
ID: 3844

Envío rápido, montaje sencillo

Válvula de estrangulación y antirretorno VFOE de Festo con ajuste fácil
Con la VFOE, los ingenieros mecánicos regulan la velocidad de cilindros neumáticos en sus máquinas y sistemas según sus propios deseos e ideas. Esta compacta válvula de estrangulación y antirretorno del programa básico de Festo es una solución económica para aplicaciones estándar.

La válvula de estrangulación y antirretorno VFOE de Festo se ajusta manualmente y, como variante de aire de entrada y escape, permite ajustar libremente la velocidad de extensión y retracción del vástago de un actuador neumático. Gracias a su fabricación optimizada, con la válvula de estrangulación y antirretorno es posible implementar aplicaciones estándar de forma económica.

 

El ajuste de la válvula se realiza de forma segura y sencilla en tan solo tres pasos. El botón de accionamiento en diferentes colores permite una sencilla y rápida selección de la estrangulación requerida, ya sea del aire de entrada o de salida. La orientación de la salida del tubo flexible se realiza en un tiempo mínimo girando el cabezal. El ajuste manual tiene lugar con un botón giratorio con bloqueo. De esta manera se modifica la sección del canal de flujo.

 

El programa básico de Festo

El programa básico de Festo está disponible en los almacenes de centros de asistencia técnica repartidos en todo el mundo. Con unos pocos clics en la tienda online de Festo, puede pedir la válvula de estrangulación y antirretorno VFOE disponible en fábrica para su envío. Para los usuarios resulta de lo más sencillo encontrar los productos del programa básico en el catálogo o en la tienda online: todos ellos están identificados con una estrella azul. Las variantes más habituales están disponibles en cajas de 20 o 50 unidades.

Sobre Festo

Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.450 millones de euros en 2024. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.

VFOE válvula de estrangulación y antirretorno
Un grosor apenas mayor que el de un tubo flexible: la válvula de estrangulación y antirretorno VFOE
Persona de contacto
Christopher
Haug
Downloads