2021/11/19
ID: 3844

Fast delivery – easy assembly

Easy-to-adjust one-way flow control valve VFOE from Festo

The VFOE allows machinery and plant manufacturers to regulate the speed of pneumatic cylinders in their machines and plants to suit their specific needs and expectations. This compact one-way flow control valve from the Festo Core Range has proven itself to be a cost-effective solution for standard applications.

The manually adjustable one-way flow control valve VFOE from Festo as a supply air and exhaust air variant enables the retraction and advancing speed of a pneumatic actuator’s piston rod to be freely adjusted. Thanks to optimised production, the one-way flow control valve is a low-cost way of implementing standard requirements.

 

Adjustment of the valve is reliable and very easy – three steps is all it takes. The actuator button in different colours makes it quick and easy to select the necessary flow control, whether incoming air or outgoing air. The tube outlet direction is adjusted in no time by simply turning the top of the outlet. The valve can be adjusted manually using a rotary knob with detent. This alters the flow cross section in the flow channel.

 

The Festo Core Range

The Festo Core Range is always in stock at the company’s service centres around the world. It takes just a few clicks to order the one-way flow control valve VFOE from the Festo Online Shop – and it will swiftly be ready for dispatch from the plant. Users will have no trouble finding the products from the Core Range in the catalogue or Online Shop: they are marked with a blue star. The most popular variants are available in packs of 20 or 50 units.

Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards d'euros en 2024. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.

© Festo SE & Co. KG
VFOE one-way flow control valve
Barely thicker than a tube – the one-way flow control valve VFOE.