Remote IO system taken to a whole new level
The decentralised IO system CPX-AP-I allows compact and lightweight I/O modules as well as the decentralised valve terminals from Festo to be integrated into major host systems in a flexible and scalable way. Another advantage of CPX-AP-I is its seamless connectivity from the field level right through to the cloud, providing access to features such as predictive maintenance. This makes digitalisation incredibly easy.
CPX-AP-I lets users from the general machine building, automotive or electronic sectors transmit their machines' process data in real time. Up to 500 participants can be connected to the main systems with a cable length of up to 50 m between the modules. The benefit is that existing valve terminals from Festo can be easily integrated into the new system, so that nothing changes in terms of the pneumatic control sequence. An aspect that is forward-looking but already a reality is the system's connection to the IoT gateway CPX-IOT from Festo, enabling status data to be exchanged in cloud systems.
A digitalisation all-rounder
The all-rounder amongst remote IO systems is equipped with IO-Link technology as well as IO-Link device tool, simplifies commissioning without the need for additional software tools and has a plug-in for the Festo Automation Suite and for using a web server, all tailored to each customer's needs.
This makes the system perfect for applications in which installation space, decentralisation and digitalisation are key. Based on the new AP system communication from Festo, CPX-AP-I ensures fast and seamless communication in all common host environments. This gives users a machine design that meets the requirements of the digital factory of the future.
Festo es un actor global y una empresa familiar independiente con sede en Esslingen am Neckar (Alemania). Desde sus inicios, Festo ha marcado pautas en la tecnología de automatización industrial y en la formación técnica, contribuyendo así al desarrollo sostenible del medio ambiente, la economía y la sociedad. La empresa suministra tecnología de automatización neumática y eléctrica a 300.000 clientes de automatización de fábricas y procesos en más de 35 sectores. El sector LifeTech, con la tecnología médica y la automatización de laboratorios, es cada vez más importante. Los productos y servicios están disponibles en 176 países de todo el mundo. En todo el mundo, unos 20.600 empleados en cerca de 60 países con más de 250 sucursales generaron unas ventas de aproximadamente 3.450 millones de euros en 2024. De esta cantidad, más del 8% se invierte anualmente en investigación y desarrollo. En la empresa de aprendizaje, las medidas de formación y desarrollo representan el 1,5% de la facturación. Festo Didactic SE es un proveedor líder de educación y formación técnica y ofrece a sus clientes de todo el mundo soluciones integrales de aprendizaje digital y físico en el entorno industrial.