Remote IO system taken to a whole new level
The decentralised IO system CPX-AP-I allows compact and lightweight I/O modules as well as the decentralised valve terminals from Festo to be integrated into major host systems in a flexible and scalable way. Another advantage of CPX-AP-I is its seamless connectivity from the field level right through to the cloud, providing access to features such as predictive maintenance. This makes digitalisation incredibly easy.
CPX-AP-I lets users from the general machine building, automotive or electronic sectors transmit their machines' process data in real time. Up to 500 participants can be connected to the main systems with a cable length of up to 50 m between the modules. The benefit is that existing valve terminals from Festo can be easily integrated into the new system, so that nothing changes in terms of the pneumatic control sequence. An aspect that is forward-looking but already a reality is the system's connection to the IoT gateway CPX-IOT from Festo, enabling status data to be exchanged in cloud systems.
A digitalisation all-rounder
The all-rounder amongst remote IO systems is equipped with IO-Link technology as well as IO-Link device tool, simplifies commissioning without the need for additional software tools and has a plug-in for the Festo Automation Suite and for using a web server, all tailored to each customer's needs.
This makes the system perfect for applications in which installation space, decentralisation and digitalisation are key. Based on the new AP system communication from Festo, CPX-AP-I ensures fast and seamless communication in all common host environments. This gives users a machine design that meets the requirements of the digital factory of the future.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards d'euros en 2024. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.