La neumática da un salto con la tecnología piezoeléctrica
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas ...
Leer nota de prensa
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas perspectivas para la neumática. Con esta tecnología, el compacto terminal de válvulas proporcionales VTEP consigue un control de la presión extremadamente sensible de hasta menos de 1 mbar, ideal para aplicaciones como el pulido de wafers o las aplicaciones de Patch-Clamp en ciencias de la vida. Además, ...