© Festo SE & Co. KG
BEC – Sistema de sujeción alta tecnología
Sistema de sujeción alta tecnología en el robot articulado: cuando la pinza sujeta las bobinas y las coloca en los imanes, es imprescindible que no se tuerzan o se resbalen y tiene una tolerancia de 0,5 milímetros como máximo a la hora de...
Español translation unavailable for Teste dosatrici e portali di movimentazione Festo in uso.
Español translation unavailable for Fino a 50 antibiotici contemporaneamente sul banco di prova.
Español translation unavailable for Salvare vite con l'antibiotico giusto.
Español translation unavailable for Gefit e Festo: partnership per crescere nel segno dell'innovazione tecnologica.
Español translation unavailable for MBL Solutions protagonista nella produzione di mascherine chirurgiche e FFP2.
VEMD: proportional control valve pic 2
Extremely high control dynamics: the VEMD proportional flow control valve is ideal for regulating gas flows in ventilation treatment.
VEMD: proportional control valve
The new VEMD proportional flow control valve from Festo offers extremely high control dynamics combined with minimal space and power consumption requirements.  
Agitazione, movimenti improvvisi della bocca: il robot umanoide simula il possibile comportamento dei bambini durante un trattamento dentale.
© tmsuk, Japan
2020/11/26
|
Global
Acudir sin miedo al dentista
A nadie le gusta ir al dentista. Los niños pequeños lo odian. Para facilitar la práctica ...
Leer nota de prensa
A nadie le gusta ir al dentista. Los niños pequeños lo odian. Para facilitar la práctica de los tratamientos odontológicos infantiles, la empresa japonesa tmsuk ha desarrollado un robot humanoide con el que los futuros dentistas y auxiliares pueden ensayar de forma realista el tratamiento con niños pequeños que no dejan de retorcerse, encogerse y apretar la boca. Los movimientos realistas del humanoide son ...