Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/02/15 | Global Moving loads at the tip of two fingers Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in ... Leer nota de prensa
Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population. But climate change, pests and diseases threaten plant breeding. To help develop resistant seeds and make them available to agriculture, plant breeders need vast amounts of DNA. That is precisely why Synchron Lab has developed the "DNA factory", which is automated with handling gantries, electric axes, pneumatic grippers and sensors from Festo. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/11/08 | Global Alemania A real modular DNA factory Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population ... Leer nota de prensa
Apertura de recipientes de muestras y pipeteo de muestras líquidas en el mismo espacio de trabajo, lo que ahorra espacio en el laboratorio. Esto es posible gracias al nuevo pórtico multieje EXCL de Festo, de reducidas dimensiones, para dispositivos de sobremesa y control de movimiento basado en PCB. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/11/08 | Global Múltiples funciones en un espacio de trabajo ... Apertura de recipientes de muestras y pipeteo de muestras líquidas en el mismo espacio de trabajo ... Leer nota de prensa
Karsten Europe verzorgt de distributie van druiven uit Afrika en controleert de kwaliteit van dit kwetsbare product sinds kort volledig automatisch via een vision/AI-systeem van Gearbox. Naast geavanceerde hard- en software bevindt zich in het hart van deze machine ook de Simplified Motion Series van Festo waarmee producten die niet voldoen aan de ingestelde kwaliteitsstaandaarden beheerst naar een parallelbaan worden geduwd. Gearbox koos bewust voor de eenvoudige elektrische automatiseringsoplossing omdat hiervoor geen perslucht is vereist én... Leer nota de prensa Imagen Festo S.E. & Co. KG 2023/07/20 | Belgium Netherlands Druivencontrole versneld door vision, AI en SMS Karsten Europe verzorgt de distributie van druiven uit Afrika en controleert de kwaliteit van dit ... Leer nota de prensa
2025/06/23 | Global Automatica exhibition 24-27 June 2025 in Munich/Germany Comunicados de prensa (6) Imágenes (20) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2025/02/10 | Global LogiMAT March 11 - 13, 2025. Stuttgart Trade Fair Centre. You are cordially invited to visit the Festo Booth in hall 3, stand ... Comunicados de prensa (4) Imágenes (10) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG