En NextGen Life Science Automation, Festo investiga nuevas soluciones de automatización para la tecnología médica y la automatización de laboratorios. En Hannover Messe 2026, Festo y Fraunhofer IPA mostraron el desarrollo de un casete para la etapa de modificación celular en las terapias CAR‑T. La automatización reduce significativamente los tiempos y los costes de producción, lo que acelera y reduce el coste de estas terapias personalizadas y facilita su acceso a un mayor número de pacientes. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/15 | Global Terapias celulares personalizadas para el ... En NextGen Life Science Automation, Festo investiga nuevas soluciones de automatización para la ... Leer nota de prensa
Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening new applications for pneumatics. The technology delivers more precision and control than ever, while having the potential to dramatically reduce energy use. This is clearly demonstrated in the VTEP: the first proportional valve terminal on the market, offering high precision, fast response times, and dynamic control. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/09/04 | Ireland United Kingdom Festo Controlled Pneumatics Controlled Pneumatics is the rapidly evolving compressed air technology from Festo that is opening ... Leer nota de prensa
Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) in order to be able to offer manufacturers of medical and laboratory equipment solutions from a single source. To this end, Festo is taking over the production systems and processes for manufacturing these complex plastic manifolds from Carville, a leading company in this field. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/06/06 | Global Festo Expands its Portfolio with Multilayer ... Festo is expanding its portfolio to include multilayer manifolds made of plastic (bonded manifolds) ... Leer nota de prensa
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas perspectivas para la neumática. Con esta tecnología, el compacto terminal de válvulas proporcionales VTEP consigue un control de la presión extremadamente sensible de hasta menos de 1 mbar, ideal para aplicaciones como el pulido de wafers o las aplicaciones de Patch-Clamp en ciencias de la vida. Además, Controlled Pneumatics utiliza válvulas piezoeléctricas de alta precisión para reducir el consumo de aire comprimido hasta en un 50 %. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/02/02 | Global La neumática da un salto con la tecnología ... Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre ... Leer nota de prensa
2024/11/07 | Global Compamed 2024 Compamed is the leading exhibition for high-tech solutions in the medical technology sector. Comunicados de prensa (9) Imágenes (34) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2024/04/08 | Global Analytica 2024 April 9th to 12th, 2024 Comunicados de prensa (9) Imágenes (34) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2023/11/08 | Global Compamed 2023 Compamed is the leading exhibition for high-tech solutions in the medical technology sector. Comunicados de prensa (9) Imágenes (32) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2023/02/14 | Global Hannover Messe Press Preview 2023 The future of our planet also presents Festo with major challenges. On the one hand, it is about supplying the world's ... Comunicados de prensa (4) Imágenes (23) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG