Superconductor technology enables the contactless movement and handling of objects – ideal for high-tech industries such as laboratory automation or biotechnology. At the Hannover Messe, Festo presents a concept for the fully automated filling and weighing of freeze-dry containers in cleanrooms. Thanks to SupraMotion levitation modules and products from the Festo automation portfolio for laboratory applications, the highest standards of cleaning and cleanliness can be met. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/04/19 | Global Superconductor technology: Contactless working in ... Superconductor technology enables the contactless movement and handling of objects – ideal for high ... Leer nota de prensa
Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre nuevas perspectivas para la neumática. Con esta tecnología, el compacto terminal de válvulas proporcionales VTEP consigue un control de la presión extremadamente sensible de hasta menos de 1 mbar, ideal para aplicaciones como el pulido de wafers o las aplicaciones de Patch-Clamp en ciencias de la vida. Además, Controlled Pneumatics utiliza válvulas piezoeléctricas de alta precisión para reducir el consumo de aire comprimido hasta en un 50 %. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/02/02 | Global La neumática da un salto con la tecnología ... Controlled Pneumatics es la revolucionaria tecnología de aire comprimido con la que Festo abre ... Leer nota de prensa
Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population. But climate change, pests and diseases threaten plant breeding. To help develop resistant seeds and make them available to agriculture, plant breeders need vast amounts of DNA. That is precisely why Synchron Lab has developed the "DNA factory", which is automated with handling gantries, electric axes, pneumatic grippers and sensors from Festo. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/11/08 | Global Germany A real modular DNA factory Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population ... Leer nota de prensa
Dosificar, aspirar y controlar cantidades mínimas de líquidos y gases agresivos no es ningún problema con la válvula con separación de fluidos VYKA de Festo. La compacta unidad de alimentación mide y aspira con precisión las cantidades más pequeñas de líquido con una anchura de sólo 7 mm. Cumple los elevados requisitos de estanqueidad exigidos para las aplicaciones de gas. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/11/08 | Global Potencia compacta y densa Dosificar, aspirar y controlar cantidades mínimas de líquidos y gases agresivos no es ningún ... Leer nota de prensa
2025/11/16 | Global Compamed 2025 Compamed es la feria líder para soluciones de alta tecnología en el sector de la tecnología médica. Comunicados de prensa (4) Imágenes (17) Ver carpeta de prensa Imagen Messe Duesseldorf
2022/06/16 | Global Analytica 2022 21 - 24 junio 2022 Comunicados de prensa (4) Imágenes (10) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG