Con la empaquetadora de blísteres de IWK, la sostenibilidad no es sólo palabrería: con material de embalaje reciclable, bajo consumo de energía, alta velocidad y ergonomía, el sistema de blíster tarjeta a tarjeta CABLIblue 870 está demostrando ser un verdadero creador de tendencias. El uso de la tecnología de automatización eléctrica de Festo aumenta enormemente la sostenibilidad y la eficiencia en esta aplicación. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Global Cómo las envasadoras son cada vez más sostenibles ... Con la empaquetadora de blísteres de IWK, la sostenibilidad no es sólo palabrería: con material de ... Leer nota de prensa
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2024/02/15 | Global Moving loads at the tip of two fingers Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in ... Leer nota de prensa
Standardisation is a recipe for success for a fruitful collaboration between packaging machine manufacturers and automation specialists. The strategic partnership between Syntegon and Festo is a great example of this. Thanks to this cooperation, Syntegon was able to simplify its processes and manage the challenges posed by the pandemic and the supply chain crisis more effectively. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/05/03 | Global Standardisation benefits all packaging lines Standardisation is a recipe for success for a fruitful collaboration between packaging machine ... Leer nota de prensa
Gracias a su sostenibilidad, los embalajes de cartón sustituyen cada vez más a los de plástico. Para ello, un paso importante en la producción de cajas plegables es el encolado de los recortes de cartón. El especialista y líder de mercado en este tipo de aplicaciones es la empresa Baumer hhs, con la bomba de doble émbolo DPP, la cual se sirve de la válvula proporcional VPPM de Festo. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/01/25 | Global Irlanda Reino Unido La técnica de válvula proporcional lo hace posible Gracias a su sostenibilidad, los embalajes de cartón sustituyen cada vez más a los de plástico. Para ... Leer nota de prensa
2026/04/24 | Global Interpack 2026 7. hasta el 13 de mayo de 2026, Messe Düsseldorf Comunicados de prensa (7) Imágenes (16) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG
2023/05/04 | Global Interpack 2023 International trade fair for the global processing and packaging industry Comunicados de prensa (6) Imágenes (24) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG