Con la macchina per il confezionamento di blister di IWK, la sostenibilità non è solo un'affermazione formale: grazie al materiale di imballaggio riciclabile, al basso consumo energetico, all'alta velocità e all'ergonomia, il sistema di blisteraggio carta-carta CABLIblue 870 si sta dimostrando un vero e proprio trendsetter. L'uso della tecnologia di automazione elettrica di Festo aumenta enormemente la sostenibilità e l'efficienza in questa applicazione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Globale Come le macchine per l'imballaggio stanno ... Con la macchina per il confezionamento di blister di IWK, la sostenibilità non è solo un ... Leggi communicato stampa
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/02/15 | Globale Moving loads at the tip of two fingers Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in ... Leggi communicato stampa
Standardisation is a recipe for success for a fruitful collaboration between packaging machine manufacturers and automation specialists. The strategic partnership between Syntegon and Festo is a great example of this. Thanks to this cooperation, Syntegon was able to simplify its processes and manage the challenges posed by the pandemic and the supply chain crisis more effectively. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/05/03 | Global Standardisation benefits all packaging lines Standardisation is a recipe for success for a fruitful collaboration between packaging machine ... Leggi communicato stampa
La sostenibilità degli imballaggi in cartone, ne sta aumentando l’utilizzo, al posto degli imballaggi in plastica. Un punto chiave nella produzione di scatole pieghevoli è l'incollaggio ad alta precisione dei fustellati. L'azienda Baumer hhs è leader di mercato globale per applicazioni di questo tipo, con la sua pompa a doppio pistone DPP – supportata dalla valvola proporzionale VPPM di Festo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2023/01/25 | Global Ireland United Kingdom La tecnologia della valvola proporzionale lo rende ... La sostenibilità degli imballaggi in cartone, ne sta aumentando l’utilizzo, al posto degli ... Leggi communicato stampa
2026/04/24 | Globale Interpack 2026 7. fino al 13 maggio 2026, Messe Düsseldorf Comunicati stampa (7) Immagini (16) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG
2023/05/04 | Global Interpack 2023 International trade fair for the global processing and packaging industry Comunicati stampa (6) Immagini (24) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG