Para cada función una convincente relación calidad-precio con la alta calidad habitual: este es el objetivo de los actuadores neumáticos del programa básico de Festo. Ya se trate de cilindros compactos ADN-S, cilindros redondos DSNU o minicarros DGST, estos actuadores realizan las tareas de movimiento requeridas en más del 80 % de todas las aplicaciones y, con su robustez, garantizan la fiabilidad de las máquinas y los sistemas. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2021/06/30 | Global Compactos y versátiles Para cada función una convincente relación calidad-precio con la alta calidad habitual: este es el ... Leer nota de prensa
Las mascarillas de protección escasean en tiempos del coronavirus... pero, ¿por qué no producirlas uno mismo? Con un sistema de Mikron, ahora prácticamente cualquiera podría hacerlo. Este sistema escalable produce entre 50 y 100 mascarillas corrientes por minuto, dependiendo del modelo. Con el apoyo de ingeniería de Festo, Mikron logró construir el sistema en solo seis semanas. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2020/06/10 | Global Minifábricas en contenedores minimizan la escasez ... Las mascarillas de protección escasean en tiempos del coronavirus... pero, ¿por qué no producirlas ... Leer nota de prensa
Festo designed the new space-saving, flat, DLGF rodless linear drive Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 02/12/2020 | Canada Festo’s DLGF flat design rodless drive fits tight ... Festo designed the new space-saving, flat, DLGF rodless linear drive Leer nota de prensa