On prévoit une croissance annuelle d'environ 30% du nombre de véhicules à propulsion électrique dans le monde d'ici 2030. Parallèlement, les processus de production pour la chaîne cinématique électrifiée se transforment. Alors que les procédés de production semi-automatiques dominaient jusqu'à présent dans la construction automobile classique avec des moteurs à combustion, la fabrication de cellules de batteries et de moteurs électriques évolue de plus en plus vers des processus de production entièrement automatisés. En tant que fabricant... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Global Tout sous contrôle, des cellules de batterie aux ... On prévoit une croissance annuelle d'environ 30% du nombre de véhicules à propulsion électrique dans ... Lire le communiqué de presse
Le bicylindre DGTZ de Festo est court, plat et extrêmement polyvalent. La polyvalence est assurée par les possibilités de montage sur les quatre côtés de ce bicylindre rigide et donc anti-rotation et sans entretien. Le DGTZ de Festo est beaucoup plus court que les bicylindres conventionnels. Il soutient ainsi la tendance vers des machines plus petites, moins encombrantes et plus légères, ce qui peut avoir un effet positif sur les coûts de transport. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 08.08.2023 | Globale L'idéal pour les espaces restreints Le bicylindre DGTZ de Festo est court, plat et extrêmement polyvalent. La polyvalence est assurée ... Lire le communiqué de presse
Les actionneurs pneumatiques de la gamme standard Festo permettent de répondre à une demande élevée, d'offrir un excellent rapport coût/performance, et ce, toujours avec la haute qualité Festo habituelle pour chaque fonction. Du vérin compact ADN-S au vérin cylindrique DSNU ou au mini chariot DGST, ces actionneurs résolvent les tâches de mouvement requises dans la plupart des scénarios d'application, tandis que leur robustesse garantit des machines et des systèmes fiables. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 05.07.2021 | Global Robuste et polyvalent Les actionneurs pneumatiques de la gamme standard Festo permettent de répondre à une demande élevée ... Lire le communiqué de presse
Les masques de protection sont rares en ces temps de coronavirus, alors pourquoi ne pas en produire vous-même ?! Avec un système de la société Mikron, c'est presque à la portée de tous. Ce système évolutif produit 50 à 100 masques par minute, selon la version. Avec le soutien technique de Festo, Mikron a réussi à développer le système en seulement six semaines. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 07.08.2020 | Globale Les mini-usines en conteneurs aident à réduire les ... Les masques de protection sont rares en ces temps de coronavirus, alors pourquoi ne pas en produire ... Lire le communiqué de presse