Für den Bestand an Fahrzeugen mit Elektroantrieben wird bis 2030 weltweit ein jährliches Wachstum von rund 30% prognostiziert. Gleichzeitig wandeln sich die Produktionsprozesse für den elektrifizierten Antriebsstrang. Dominierten im klassischen Automobilbau mit Verbrennungsmotoren bisher halbautomatische Produktionsverfahren, so entwickelt sich die Herstellung von Batteriezellen sowie von Elektromotoren zunehmend zu vollautomatisierten Produktionsprozessen. Festo als führender Hersteller von Automatisierungstechnik hat dafür entlang der... Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 29.05.2026 | Global Alles im Griff von Batteriezellen bis ... Für den Bestand an Fahrzeugen mit Elektroantrieben wird bis 2030 weltweit ein jährliches Wachstum ... Pressemitteilung lesen
Für jede Funktion ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gewohnt hoher Qualität: Das ist der Anspruch an die pneumatischen Antriebe aus dem Festo Kernprogramm. Egal ob Kompaktzylinder ADN-S, Rundzylinder DSNU oder Mini-Schlitten DGST – diese Antriebe lösen in über 80 % aller Anwendungsfälle die erforderlichen Bewegungsaufgaben und sorgen mit ihrer Robustheit für zuverlässige Maschinen und Anlagen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 30.06.2021 | Global Kernige Kerlchen vielseitig einsetzbar Für jede Funktion ein überzeugendes Preis-Leistungs-Verhältnis bei gewohnt hoher Qualität: Das ist ... Pressemitteilung lesen
Schutzmasken sind in Corona-Zeiten Mangelware – warum nicht gleich selbst welche produzieren!? Mit einer Anlage von Mikron könnte dies jetzt praktisch jeder. 50-100 Alltagsmasken pro Minute produziert diese skalierbare Anlage je nach Ausführung. Mit dem Engineering-Support von Festo hat es Mikron geschafft, die Anlage in nur sechs Wochen zu erstellen. Pressemitteilung lesen Bild Festo SE & Co. KG 10.06.2020 | Global Minifabriken in Containern minimieren Maskenmangel Schutzmasken sind in Corona-Zeiten Mangelware – warum nicht gleich selbst welche produzieren!? Mit ... Pressemitteilung lesen