Digitalisation and artificial intelligence (AI) are megatrends that can also offer great potential for savings in tyre production. Machine learning algorithms can be implemented in a decentralised manner, for example on the edge, i.e. on the actual module to be monitored. An example is Festo AX. This AI software uses these algorithms to detect anomalies on tyre building machines or in curing presses. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/03/17 | Global Optimising curing presses with AI Digitalisation and artificial intelligence (AI) are megatrends that can also offer great potential ... Leer nota de prensa
With the Handling Guide Online, design engineers can create the right ready-to-install handling system from Festo in record time, whether for a 2D linear and planar surface gantry, a 3D gantry or a new 3D cantilever system. Not only can they now plan extremely compact or extremely dynamic Cartesian robots using the intuitive configuration and ordering software, but they also benefit from the circuit diagram service from Eplan and commissioning files. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2021/11/15 | Global The right handling system in a matter of minutes With the Handling Guide Online, design engineers can create the right ready-to-install handling ... Leer nota de prensa
La elección de la tecnología de accionamiento correcta en la técnica de automatización ahorra dinero y protege además el clima. Pero, ¿cómo pueden encontrar los usuarios la tecnología correcta y reducir de forma sostenible las emisiones de dióxido de carbono? La nueva Guía CO₂ & TCO de Festo ayuda a los constructores de máquinas e instalaciones a tomar la decisión correcta. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2021/10/07 | Global Herramienta de selección ahorra costes y CO₂ La elección de la tecnología de accionamiento correcta en la técnica de automatización ahorra dinero ... Leer nota de prensa
El Productivity Master, un equipo de demostración modular para lápices de memoria personalizados de Festo, señala el camino de la técnica de automatización combinada con la digitalización en la cadena de valor. Aquí todo encaja a la perfección, desde los sistemas mecánicos y eléctricos hasta la inteligencia a través del software. Tomando como base la plataforma de automatización de Festo, se conectan todas las herramientas de ingeniería, componentes y soluciones en hardware y software, de forma integral y orientada a la práctica. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2021/05/19 | Global Productivity Master señala el camino hacia la ... El Productivity Master, un equipo de demostración modular para lápices de memoria personalizados de ... Leer nota de prensa
2026/04/24 | Global Interpack 2026 7. hasta el 13 de mayo de 2026, Messe Düsseldorf Comunicados de prensa (7) Imágenes (16) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG