La numérisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des mégatendances qui peuvent également offrir un grand potentiel d'économies dans la production de pneus. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent être implémentés de manière décentralisée, par exemple en périphérie, c'est-à-dire sur le module réel à surveiller. Un exemple est Festo AX. Ce logiciel d'IA utilise ces algorithmes pour détecter des anomalies sur des machines de fabrication de pneus ou dans des presses à vulcaniser.La surveillance décentralisée des propriétés... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Global Optimiser les presses à polymériser avec l'IA La numérisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des mégatendances qui peuvent également ... Lire le communiqué de presse
Choisir la bonne technologie d'entraînement dans l'automatisation permet d'économiser de l'argent et, en même temps, de protéger le climat. Alors comment les utilisateurs peuvent-ils trouver la bonne technologie qui leur permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone à long terme ? Le nouveau guide CO₂ & TCO de Festo aide les fabricants de machines et de systèmes à faire leur choix. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 13.01.2023 | Globale Un outil de sélection permet d'économiser et de ... Choisir la bonne technologie d'entraînement dans l'automatisation permet d'économiser de l'argent et ... Lire le communiqué de presse
Avec HGO, les concepteurs peuvent créer en un temps record le bon système de manipulation Festo, prêt à installer, qu'il s'agisse d'un portique linéaire 2D, d'un portique 3D ou d'un nouveau système en porte-à-faux 3D. Non seulement ils peuvent désormais concevoir des robots cartésiens extrêmement compacts ou extrêmement dynamiques à l'aide de ce logiciel de configuration intuitif, mais ils bénéficient également du service de schéma de câblage sous Eplan et des fichiers de mise en service. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 15.11.2021 | Globale Le meilleur système de manipulation en quelques ... Avec HGO, les concepteurs peuvent créer en un temps record le bon système de manipulation Festo ... Lire le communiqué de presse
Highly flexible and modular production plants with decentralised automation enable the process industry to react to fluctuations in demand. This is the case in water treatment, in the pharmaceutical, fine chemical and food industries and also in energy generation. Decentralised controllers from Festo are perfect for this. Festo developed the PA-Toolkit for programming these controllers to enable simple application engineering in line with the “Module Type Package” (MTP) from Namur and ZVEI. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2020/07/20 | Globale Simplified integration into control systems Highly flexible and modular production plants with decentralised automation enable the process ... Lire le communiqué de presse
24.04.2026 | Globale Interpack 2026 7. jusqu'au 13 mai 2026, Messe Düsseldorf Communiqués de presse (7) Images (16) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG