© tmsuk, Japan
Simulación de tratamiento odontológico con Pedia Roid 1
El robot Pedia Roid para la formación de dentistas y auxiliares: la tecnología piezoeléctrica simula movimientos reales.
Español translation unavailable for Festo Introduces a Unique Valve Manifold with Integrated Safety and EtherNet/IP Connectivity .
© Festo SE & Co. KG
IO link pyramid
IO-Link: With controllers, valve terminals, proportional valves and sensors, Festo offers a complete range of IO-Link-capable automation technology.
© Festo SE & Co. KG
2020/09/22
|
Global
Ahorre espacio y energía con la tecnología Nereda®
Plantas de tratamiento de aguas residuales con una extraordinaria capacidad de limpieza y que ocupan un espacio ...
Leer nota de prensa
Plantas de tratamiento de aguas residuales con una extraordinaria capacidad de limpieza y que ocupan un espacio un 75 % menor que las instalaciones convencionales, además de tener un consumo de energía un 50 % menor y no emitir olores: esto es lo que ofrece el nuevo método Nereda de la empresa Royal HaskoningDHV. La técnica de automatización neumática de Festo garantiza secuencias de proceso seguras y ...
© Festo SE & Co. KG
Unidad de válvula de proceso
La compatibilidad entre los componentes está garantizada por unidades de válvula de proceso premontadas, las cuales también facilitan el montaje y ofrecen seguridad en la planificación, también en soluciones específicas para el cliente.
© Festo SE & Co. KG
2020/09/30
|
Global
Nuevas interfaces de bus PROFINET de Festo
Festo ha actualizado sus interfaces de bus PROFINET para la plataforma de automatización CPX. Basada en ...
Leer nota de prensa
Festo ha actualizado sus interfaces de bus PROFINET para la plataforma de automatización CPX. Basada en los nuevos controladores y software PROFINET, la nueva generación tiene cuatro nuevas características esenciales. La "redundancia del sistema S2" se considera la característica más importante.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de válvulas CPX-VTSA con módulo de bus de campo
Terminal de válvulas CPX-VTSA con el nuevo módulo de bus de campo CPX-FB44/45: Festo ha renovado sus interfaces de bus PROFINET para la plataforma de automatización.
© Festo SE & Co. KG
VUVG assembly line
Festo’s two-step production concept: In the first step, the Global Production Centers produce the basic product components efficiently and in high quantities. This production step is tailored to worldwide demand and does not tend to be linked to...
© Festo SE & Co. KG
Technology plant Scharnhausen
Festo’s two-step production concept: In the first step, the Global Production Centers produce the basic product components efficiently and in high quantities. This production step is tailored to worldwide demand and does not tend to be linked to...
© Festo SE & Co. KG
Assembly 1
In manufacturing and assembly, employees work according to the Festo Value Production system (FVP). This defines international standards for operating processes within value creation chains and is based on closely involving employees in defining...