© Festo SE & Co. KG
VTEP - uso en la producción de baterías
VTEP es adecuado para el control de la pista de láminas de baterías, por ejemplo.
© Festo SE & Co. KG
VTEP - uso en fotolitografía
Válvulas como la VTEP también se utilizan como válvulas piloto para válvulas de medios. En fotolitografía, por ejemplo, los wafern deben recubrirse con gran precisión con una laca resistente a la luz. Una función de aspiración hacia atrás...
© Festo SE & Co. KG
Pulir wafern con VTEP
Regulación de alta precisión de 5 zonas de presión para un pulido extremadamente suave al pulir wafern con VTEP.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de válvulas proporcionales VTEP
Muy compacto: 10 canales de trabajo en un ancho de menos de 120 mm
Español translation unavailable for Dalla piattaforma CPX-AP-A all'unità valvole VTUG.
© Festo SE & Co. KG
2024/05/07
|
Global
Many functions safe under the roof of VTUX
Festo is now making it even easier for its users: the functions of the classic valve terminals CPV, MPA-L/S and ...
Leer nota de prensa
Festo is now making it even easier for its users: the functions of the classic valve terminals CPV, MPA-L/S and VTUG are now available under the umbrella of the convertible valve terminal VTUX. In addition, the AP-I and AP-A communication system creates the ideal platform for digitalized production. This brings flexibility and openness - true to the motto "Open Architecture".
© Festo SE & Co. KG
VTUX
VTUX: The new valve terminal combines the advantages of three classic valve terminals (photo: Festo)
© Festo SE & Co. KG
2023/11/08
|
Global
Potencia compacta y densa
Dosificar, aspirar y controlar cantidades mínimas de líquidos y gases agresivos no es ...
Leer nota de prensa
Dosificar, aspirar y controlar cantidades mínimas de líquidos y gases agresivos no es ningún problema con la válvula con separación de fluidos VYKA de Festo. La compacta unidad de alimentación mide y aspira con precisión las cantidades más pequeñas de líquido con una anchura de sólo 7 mm. Cumple los elevados requisitos de estanqueidad exigidos para las aplicaciones de gas.
© Festo SE & Co. KG
La válvula con separación de fluidos VYKA
La válvula con separación de fluidos VYKA puede utilizarse para dispensar líquidos con precisión, así como para controlar flujos de líquidos en bloques del canal y flujos de gases.
© Festo SE & Co. KG
Sensapex - VEAB proportional pressure regulator from Festo
Sensapex uses up to eight piezo-based proportional pressure regulators VEAB from Festo in their uMc pressure controllers.