© Festo SE & Co. KG
VFOE válvula de estrangulación y antirretorno
Un grosor apenas mayor que el de un tubo flexible: la válvula de estrangulación y antirretorno VFOE
© Festo SE & Co. KG
Válvulas VHEF y VMEF
Válvulas de accionamiento manual y mecánico VHEF y VMEF de Festo
© Festo SE & Co. KG
2021/02/02
|
Global
Precisas y robustas
Lo esencial en dispositivos mecánicos de conmutación es la gran exactitud de reacción. ...
Leer nota de prensa
Lo esencial en dispositivos mecánicos de conmutación es la gran exactitud de reacción. Este es precisamente el motivo por el que esta mecánica está diseñada para reaccionar con precisión. Por ello, es posible instalarlos fácilmente y sin holgura. Estos son exactamente los principios mecánicos que siguen las válvulas de accionamiento manual y mecánico VHEF y VMEF de Festo.
© Festo SE & Co. KG
Válvula VHEF
La válvula manual universal accionada por leva con actuador de pulsador, conmutador, palanca manual o basculante.
Español translation unavailable for Festo Introduces a Miniature Valve for In-Vitro Diagnostics, Point-of-Care Devices, and Labs on a Chip .
Español translation unavailable for New Festo VMEF/VHEF manual or mechanically actuated valves deliver great precision.
© Festo SE & Co. KG
VAEM valve controller
Small, light, energy efficient, fast, and precise ‒ the VAEM overcomes the challenges found in micro-dispensing liquids.
Agitazione, movimenti improvvisi della bocca: il robot umanoide simula il possibile comportamento dei bambini durante un trattamento dentale.
© tmsuk, Japan
2020/11/26
|
Global
Acudir sin miedo al dentista
A nadie le gusta ir al dentista. Los niños pequeños lo odian. Para facilitar la práctica ...
Leer nota de prensa
A nadie le gusta ir al dentista. Los niños pequeños lo odian. Para facilitar la práctica de los tratamientos odontológicos infantiles, la empresa japonesa tmsuk ha desarrollado un robot humanoide con el que los futuros dentistas y auxiliares pueden ensayar de forma realista el tratamiento con niños pequeños que no dejan de retorcerse, encogerse y apretar la boca. Los movimientos realistas del humanoide son ...
© Festo SE & Co. KG
Regulador de presión proporcional VEAA/VEAB
Silencioso, suave y rápido gracias a la tecnología piezoeléctrica: el regulador de presión proporcional VEAA/VEAB
Agitazione, movimenti improvvisi della bocca: il robot umanoide simula il possibile comportamento dei bambini durante un trattamento dentale.
© tmsuk, Japan
Simulación de tratamiento odontológico con Pedia Roid 2
Retorcerse, encogerse o cerrar la boca: el robot humanoide para fines formativos simula el comportamiento de los niños durante el tratamiento odontológico.