© Festo SE & Co. KG
Unidad de válvula de proceso
La compatibilidad entre los componentes está garantizada por unidades de válvula de proceso premontadas, las cuales también facilitan el montaje y ofrecen seguridad en la planificación, también en soluciones específicas para el cliente.
© Festo SE & Co. KG
Ciclo Nereda
La tecnología Nereda se basa en una operación cíclica sencilla de 3 etapas que tiene lugar en uno o varios reactores Nereda.
© Festo SE & Co. KG
Comportamiento de sedimentación de los gránulos Nereda
En el proceso Nereda, la sedimentación de la biomasa aeróbica granular tiene lugar de forma treinta veces más rápida que en sistemas convencionales.
© Festo SE & Co. KG
Planta Nereda
La planta Nereda (en la foto, abajo en el centro: dos depósitos cilíndricos grandes y uno pequeño) requiere un espacio un 75 % menor que la planta convencional (en la foto, arriba en el centro, rodeada de árboles) con la misma capacidad de limpieza.
© Festo SE & Co. KG
2020/09/30
|
Global
Nuevas interfaces de bus PROFINET de Festo
Festo ha actualizado sus interfaces de bus PROFINET para la plataforma de automatización CPX. Basada en ...
Leer nota de prensa
Festo ha actualizado sus interfaces de bus PROFINET para la plataforma de automatización CPX. Basada en los nuevos controladores y software PROFINET, la nueva generación tiene cuatro nuevas características esenciales. La "redundancia del sistema S2" se considera la característica más importante.
© Festo SE & Co. KG
Interfaces de bus PROFINET
Las nuevas interfaces de bus PROFINET de Festo: nuevas funciones para más posibilidades de uso, incluyendo en la industria de procesos.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de válvulas CPX-MPA con módulo de bus de campo
Terminal de válvulas CPX-MPA con el nuevo módulo de bus de campo CPX-FB43: Festo ha renovado sus interfaces de bus PROFINET para la plataforma de automatización.
© Festo SE & Co. KG
Terminal de válvulas CPX-VTSA con módulo de bus de campo
Terminal de válvulas CPX-VTSA con el nuevo módulo de bus de campo CPX-FB44/45: Festo ha renovado sus interfaces de bus PROFINET para la plataforma de automatización.
© Festo SE & Co. KG
VUVG assembly line
Festo’s two-step production concept: In the first step, the Global Production Centers produce the basic product components efficiently and in high quantities. This production step is tailored to worldwide demand and does not tend to be linked to...
© Festo SE & Co. KG
Technology plant Scharnhausen
Festo’s two-step production concept: In the first step, the Global Production Centers produce the basic product components efficiently and in high quantities. This production step is tailored to worldwide demand and does not tend to be linked to...