© Festo SE & Co. KG
MSE6-C2M módulo de eficiencia energética
Regulación, conmutación, medición: control total de la alimentación de aire comprimido con el nuevo módulo de eficiencia energética MSE6-C2M de Festo.
© Festo SE & Co. KG
2020/06/10
|
Global
Minifábricas en contenedores minimizan la escasez de mascarillas
Las mascarillas de protección escasean en tiempos del coronavirus... pero, ¿por qué no ...
Leer nota de prensa
Las mascarillas de protección escasean en tiempos del coronavirus... pero, ¿por qué no producirlas uno mismo? Con un sistema de Mikron, ahora prácticamente cualquiera podría hacerlo. Este sistema escalable produce entre 50 y 100 mascarillas corrientes por minuto, dependiendo del modelo. Con el apoyo de ingeniería de Festo, Mikron logró construir el sistema en solo seis semanas.
© Festo SE & Co. KG
CMMT-ST/AS servoaccionamiento en el sistema Mikron para la fabricación de ...
Apertura a controladores de nivel superior de Beckhoff, Siemens o Rockwell: los reguladores de servoaccionamiento CMMT-ST/AS de Festo.
© Festo SE & Co. KG
DFM cilindro guiado en el sistema Mikron para la fabricación de mascarillas
Disponibles en todo el mundo y de inmediato:.productos del programa básico de Festo, como el cilindro guiado aquí en la preparación de las cintas para las orejas.
© Festo SE & Co. KG
Sistema Mikron para la fabricación de mascarillas 2
Cintas para las orejas y listo: el sistema escalable de Mikron produce de 50 a 100 mascarillas por minuto dependiendo del modelo.
© Festo SE & Co. KG
Sistema Mikron para la fabricación de mascarillas 1
Cabe en un contenedor marítimo de 20 pies: el sistema Mikron para la fabricación de 50-100 mascarillas de protección por minuto.
© Festo SE & Co. KG
DFPD
Versatile, robust and designed for extremes – the new quarter turn actuator DFPD for use in process automation.
© Festo SE & Co. KG
Support
Competent advice: experts from Festo are available to help with the calculation of the compressed air consumption and the optimum layout of the compressed air network, and can also provide support during the tendering process on request.
© Festo SE & Co. KG
Safety
Safety first: pneumatic actuators are ideal for use in ATEX zones.
© Festo SE & Co. KG
Water treatment plant Langenau
Cost benefits of pneumatic systems: Pneumatic actuators only require electricity for regulating and generating compressed air; the movement itself is triggered by the compressed air. By contrast, electric actuators continuously need energy for the...