Les mini-usines en conteneurs aident à réduire les pénuries de masques
« Normalement, il vous faudrait six mois pour des systèmes de cette taille », explique Nils Rödel, directeur général de Mikron Berlin. Mais personne n'a ce temps dans la pandémie actuelle de coronavirus. « Ainsi, 20 de nos concepteurs et installateurs ont passé une semaine à se concentrer pleinement sur ce projet et ont proposé un modèle 3D comme base de ce système évolutif », explique M. Rödel.
Festo comme accélérateur de projet
Le projet a été accéléré par le soutien technique fourni par Festo. « Même en cette période de crise, les composants électriques et pneumatiques dont nous avions besoin étaient disponibles rapidement. L'intégration et la mise en service des solutions d'entraînement électrique dans le système ainsi que leur connexion à l'automate Beckhoff étaient aussi rapides et faciles, ça a été également utile », déclare M. Rödel, ajoutant :« le logiciel Festo Automation Suite a fait de l'intégration et la mise en service du servovariateur CMMT un jeu d'enfant, et nous avons pu rapidement prendre des décisions sur les bonnes tailles. »
Mini-usines en conteneurs
La beauté du système de Mikron est qu’il tient dans un conteneur d’expédition de 20 pieds, qui peut également servir de salle blanche. Par exemple devant un hôpital. Ou à côté d'un centre commercial. Ou derrière une école. Le système de climatisation intégré avec des filtres de purification d'air signifie que la production est même possible dans des endroits à haut risque de contamination virale. En fonction des matières premières, le système peut fonctionner de manière autonome pendant plus de deux heures. « Cela réduit le nombre de personnes nécessaires et, par conséquent, le risque d'infection », explique M. Rödel. Cela signifie que la mini-usine peut également produire des masques de protection dans des zones reculées ou même dans des zones de crise où le respect des normes d'hygiène est plus difficile.
Il serait en effet possible de produire chaque mois deux millions de masques de protection avec un seul système. Les masques sont basés sur un tissu non tissé meltblown qui est composé de nombreuses couches de fibres fines, et filtrent ainsi même les plus petites particules telles que les bactéries et les virus de l'air respiré. « En utilisant les statistiques officielles, nous avons calculé que le personnel médical en Allemagne a besoin à lui seul d'au moins 50 millions de masques de protection par mois », rapporte M. Rödel. « Nous pourrions répondre à cette demande avec 25 conteneurs. »
Une usine là où sont les consommateurs
La plupart du temps, lorsque nous parlons d'usines, nous pensons à d'immenses bâtiments éloignés de l'endroit où vivent les personnes qui ont besoin du produit. Peut-être même sur des continents lointains, à des milliers de kilomètres des hôpitaux qui ont un besoin urgent de masques de protection. Ca a été précisément le problème pendant la pandémie de coronavirus : lorsque la demande a explosé, les chaînes d'approvisionnement mondiales se sont révélées moins robustes - et sujettes à la corruption. Lorsqu'il s'agit d'équipements de protection médicale, l'échec d'une livraison peut coûter des vies humaines.
L'élimination du besoin de transport rend le produit final moins cher, en particulier lorsqu'il est possible de vendre les masques aux consommateurs finaux individuels là où ils sont produits. Le système, selon sa configuration, peut fabriquer des paquets de dix masques ou des masques individuels, emballés sous film rétractable pour l'hygiène et dans des sacs et des boîtes imprimés si nécessaire. « Cela implique d'amarrer une station d'emballage automatisée développée par notre partenaire de projet pi4_robotics GmbH au système évolutif », déclare M. Rödel.
Fourniture fiable des composants du système
Les composants électriques et pneumatiques Festo garantissent le transport fiable des pièces ou effectuent des tâches de serrage dans toutes les étapes du processus depuis la station de déroulement à trois couches, la station de façonnage et de pliage du tissu non tissé, la station de scellage par ultrasons pour sceller les bords jusqu'à attacher les contours d'oreille. Les servovariateurs CMMT Festo pour la commande des moteurs électriques EMMT sont utilisés dans l'application, car ils peuvent être facilement connectés à des API d'autres fabricants tels que Beckhoff, Siemens et Rockwell.
Les composants pneumatiques de la gamme standard Festo installés dans le système, tels que le vérin compact ADN, l'actionneur guidé DFM ou le vérin cylindrique DSNU sont proposés à des prix attractifs, en stock dans le monde entier et disponibles en général sous 24 heures. Ce sont les meilleures conditions pour construire rapidement et de manière fiable des systèmes de production de masques dans les plus brefs délais. Les actionneurs pneumatiques sont pilotés par des distributeurs MPA. La vanne de sécurité MS6-SV-E garantit que les composants du système critiques pour la sécurité sont mis à l'échappement et mis hors tension aussi rapidement que possible en cas d'arrêt d'urgence.
Grâce à son réseau international de production et de vente, les produits Festo sont rapidement disponibles dans 176 pays et permettent de construire des systèmes de manière décentralisée dans le monde entier. Ceci est tout à fait conforme à l'approche globale open source du projet Carola, qui a donné l'impulsion à la conception du système.
Indépendant, décentralisé et... virtuel
Le système doit être aussi facile à mettre en service qu'à construire. « Les restrictions de déplacement actuelles font qu'il est extrêmement difficile pour les techniciens de mise en service de se rendre là où les systèmes doivent être construits », déclare M. Rödel. Mikron a donc proposé une solution digitalisée : « Nous utilisons le HoloLens, qui permet également la mise en service virtuellement à l'aide d'une projection 3D interactive. »
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards d'euros en 2024. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.