Safety in fail-safe mode
The preconfigured fail-safe circuit in the ready-to-install control cabinet is a safe and low-cost alternative when it comes to fail-safe technology. It replaces a single-acting actuator and guarantees that the actuator assumes a predefined safety position in the event of a pressure and/or power failure.
The fail-safe circuit comes in three different versions, “Fail-Safe Standard“, “Fail-Safe Plus – Always Safe” and “Fail-Safe Plus – Manual Override” to suit different customer requirements. In all three fail-safe versions, the actuator assumes its predefined safety position if the compressed air and/or power supply fails. This is achieved by using compressed air from the reservoir to move the actuator.
This fail-safe circuit, configured by Festo in a ready-to-install control cabinet, is a low-cost and effective safety solution compared with a single-acting linear cylinder. The pre-assembled solutions simplify the engineering process. They are ideal for use in applications such as rainwater overflow tanks in water technology.
Fail-safe times three
If the power and/or compressed air fails, the actuator assumes its predefined safety position. This is the basic functionality provided by the “Fail-Safe Standard” version. With the “Fail-Safe Plus – Always Safe” version, the actuator moves into the predefined safety position unless the circuit is in manual operation. It is possible to switch between manual and automatic operation, but only when compressed air is available.
With the “Fail-Safe Plus – Manual Override” version, the “dominant” manual operation applies. If there is a compressed air and/or power failure, the actuator moves into the predefined safety position unless the circuit is in manual operation. It is possible to switch between manual and automatic operation. In manual operation, the actuator can be moved when there is no compressed air and power until the air reservoir is completely empty. The air reservoir must always be customised in accordance with the customer’s requirements.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards d'euros en 2024. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.