Avec la machine de conditionnement sous blister d'IWK, la durabilité n'est pas un vain mot : avec un matériau d'emballage recyclable, une faible consommation d'énergie, une vitesse élevée et une grande ergonomie, le système de conditionnement sous blister Card-to-Card CABLIblue 870 s'avère être un véritable créateur de tendances. L'utilisation de la technique d'automatisation électrique de Festo augmente immensément la durabilité et l'efficacité dans cette application. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 24.04.2026 | Globale Comment les machines d'emballage deviennent plus ... Avec la machine de conditionnement sous blister d'IWK, la durabilité n'est pas un vain mot : avec un ... Lire le communiqué de presse
Une technologie de guidage innovante, une rigidité et une capacité de charge de guidage élevées pour une charge plus importante dans le même espace de montage - telles sont les caractéristiques de la nouvelle famille d'axes ELGD de Festo. De plus, des éléments d'entraînement puissants offrent des forces d'avance et des accélérations élevées pour des temps de cycle plus courts et une longue durée de vie. Une bande de recouvrement en acier inoxydable est sans frottement sur la face extérieure et n'y laisse pas apparaître de particules. Les... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 19.04.2026 | Globale Précis et dynamique Une technologie de guidage innovante, une rigidité et une capacité de charge de guidage élevées pour ... Lire le communiqué de presse
Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population. But climate change, pests and diseases threaten plant breeding. To help develop resistant seeds and make them available to agriculture, plant breeders need vast amounts of DNA. That is precisely why Synchron Lab has developed the "DNA factory", which is automated with handling gantries, electric axes, pneumatic grippers and sensors from Festo. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2023/11/08 | Globale Allemagne A real modular DNA factory Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population ... Lire le communiqué de presse
The future belongs to human-robot cooperation. System builder BEC developed such a collaborative solution for Siemens Healthineers. It inserts coils weighing several tonnes precisely into the magnets of magnetic resonance imaging (MRI) machines. Electric cylinders from Festo, which ensure the coils are securely gripped, play a crucial role here. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2022/10/28 | Global Playing it safe in the assembly of MRI machines The future belongs to human-robot cooperation. System builder BEC developed such a collaborative ... Lire le communiqué de presse
2024/11/07 | Global SPS 2024 - The Automation Summit in Nuremberg from ... The SPS from 12 – 14 November 2024 in Nuremberg is the industry highlight of the automation sector and, with its large ... Communiqués de presse (7) Images (11) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG