Con la macchina per il confezionamento di blister di IWK, la sostenibilità non è solo un'affermazione formale: grazie al materiale di imballaggio riciclabile, al basso consumo energetico, all'alta velocità e all'ergonomia, il sistema di blisteraggio carta-carta CABLIblue 870 si sta dimostrando un vero e proprio trendsetter. L'uso della tecnologia di automazione elettrica di Festo aumenta enormemente la sostenibilità e l'efficienza in questa applicazione. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Globale Come le macchine per l'imballaggio stanno ... Con la macchina per il confezionamento di blister di IWK, la sostenibilità non è solo un ... Leggi communicato stampa
Tecnologia di guida innovativa, elevata rigidità e capacità di carico della guida per un carico maggiore nello stesso spazio di installazione: queste sono le caratteristiche della nuova famiglia di assi ELGD di Festo. Inoltre, i potenti elementi di azionamento offrono forze di avanzamento e accelerazioni elevate per tempi di ciclo più brevi e una lunga durata. Un nastro di copertura in acciaio inox è privo di attrito all'esterno e non permette la formazione di particelle. Ciò rende gli azionamenti della famiglia di assi ideali per l'uso in... Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2026/02/02 | Globale Preciso e dinamico Tecnologia di guida innovativa, elevata rigidità e capacità di carico della guida per un carico ... Leggi communicato stampa
I semi sono il nuovo oro. Perché? Gli alimenti di origine vegetale possono nutrire una popolazione mondiale in continua crescita. Tuttavia, il cambiamento climatico, le infestazioni e le malattie minacciano l'agricoltura. Per supportare lo sviluppo di semi resistenti e renderli disponibili all'agricoltura, i selezionatori di piante hanno bisogno di enormi quantità di DNA. Proprio per questo motivo, Synchron Lab ha sviluppato la "fabbrica di DNA", automatizzata con sistemi di movimentazione, assi elettrici, pinze pneumatiche e sensori Festo. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2024/05/06 | Global Germany Una vera fabbrica modulare di DNA I semi sono il nuovo oro. Perché? Gli alimenti di origine vegetale possono nutrire una popolazione ... Leggi communicato stampa
Il futuro appartiene alla cooperazione uomo-robot. Il costruttore di sistemi BEC ha sviluppato una soluzione collaborativa per Siemens Healthineers. Inserisce con precisione bobine del peso di diverse tonnellate nei magneti delle macchine per risonanza magnetica (MRI). I cilindri elettrici Festo, che assicurano una presa sicura delle bobine, svolgono un ruolo cruciale in questo caso. Leggi communicato stampa Immagine Festo SE & Co. KG 2022/11/11 | Globale Assemblaggio sicuro di macchine per la risonanza ... Il futuro appartiene alla cooperazione uomo-robot. Il costruttore di sistemi BEC ha sviluppato una ... Leggi communicato stampa
2024/11/08 | Globale SPS 2024 - Il Summit sull'Automazione a Norimberga ... La fiera SPS a Norimberga, dal 12 al 14 novembre 2024, rappresenta un'opportunità imperdibile per l'industria dell ... Comunicati stampa (7) Immagini (11) Visualizza la cartella stampa Immagine Festo SE & Co. KG