Con la empaquetadora de blísteres de IWK, la sostenibilidad no es sólo palabrería: con material de embalaje reciclable, bajo consumo de energía, alta velocidad y ergonomía, el sistema de blíster tarjeta a tarjeta CABLIblue 870 está demostrando ser un verdadero creador de tendencias. El uso de la tecnología de automatización eléctrica de Festo aumenta enormemente la sostenibilidad y la eficiencia en esta aplicación. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/24 | Global Cómo las envasadoras son cada vez más sostenibles ... Con la empaquetadora de blísteres de IWK, la sostenibilidad no es sólo palabrería: con material de ... Leer nota de prensa
La nueva familia de ejes ELGD de Festo se caracteriza por una técnica de guiado innovadora, una elevada rigidez y una capacidad de carga de guiado que permite obtener más carga en el mismo espacio de montaje. Además, los potentes elementos de accionamiento ofrecen elevadas fuerzas de avance y aceleraciones para tiempos de ciclo más cortos y una larga vida útil. Una banda de cubierta de acero inoxidable está libre de fricción en el exterior y no permite que se formen partículas en ella. Esto hace que los accionamientos de la familia de ejes... Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2026/04/19 | Global Preciso y dinámico La nueva familia de ejes ELGD de Festo se caracteriza por una técnica de guiado innovadora, una ... Leer nota de prensa
Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population. But climate change, pests and diseases threaten plant breeding. To help develop resistant seeds and make them available to agriculture, plant breeders need vast amounts of DNA. That is precisely why Synchron Lab has developed the "DNA factory", which is automated with handling gantries, electric axes, pneumatic grippers and sensors from Festo. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2023/11/08 | Global Germany A real modular DNA factory Seeds are the new gold. Why is that? Plant-based foods can feed an ever-growing world population ... Leer nota de prensa
The future belongs to human-robot cooperation. System builder BEC developed such a collaborative solution for Siemens Healthineers. It inserts coils weighing several tonnes precisely into the magnets of magnetic resonance imaging (MRI) machines. Electric cylinders from Festo, which ensure the coils are securely gripped, play a crucial role here. Leer nota de prensa Imagen Festo SE & Co. KG 2022/10/28 | Global Playing it safe in the assembly of MRI machines The future belongs to human-robot cooperation. System builder BEC developed such a collaborative ... Leer nota de prensa
2024/11/07 | Global SPS 2024 - The Automation Summit in Nuremberg from ... The SPS from 12 – 14 November 2024 in Nuremberg is the industry highlight of the automation sector and, with its large ... Comunicados de prensa (7) Imágenes (11) Ver carpeta de prensa Imagen Festo SE & Co. KG