Avec la machine de conditionnement sous blister d'IWK, la durabilité n'est pas un vain mot : avec un matériau d'emballage recyclable, une faible consommation d'énergie, une vitesse élevée et une grande ergonomie, le système de conditionnement sous blister Card-to-Card CABLIblue 870 s'avère être un véritable créateur de tendances. L'utilisation de la technique d'automatisation électrique de Festo augmente immensément la durabilité et l'efficacité dans cette application. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 24.04.2026 | Globale Comment les machines d'emballage deviennent plus ... Avec la machine de conditionnement sous blister d'IWK, la durabilité n'est pas un vain mot : avec un ... Lire le communiqué de presse
Hydrogen makes sustainable energy mobile. With the intel ligent trailer control system HY.Runner from GP Joule, transporting hydrogen is more efficient, safer, and more environmentally friendly. The Festo valve terminal VTUG and the solenoid valve VOFC provide a space-saving design on the trailer chassis, as well as additional safety. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2025/10/15 | Global Sustainable, smart, safe Hydrogen makes sustainable energy mobile. With the intel ligent trailer control system HY.Runner ... Lire le communiqué de presse
Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in assembly and logistics to lift and move loads effortlessly, using just two fingers. At the heart of the balancer is the powerful and reliable drive solution YHBP from Festo with automatic weight detection and safety Performance Level d – perfect for the automotive and packaging industries. Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 2024/02/15 | Global Moving loads at the tip of two fingers Ergonomics improves efficiency thanks to a servo-pneumatic balancer that enables employees in ... Lire le communiqué de presse
Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les flux de fluides rapidement et de manière fiable jusqu'à 230 °C. Sa conception de produit soigneusement pensée et son interface brevetée permettent de combiner librement les corps de vanne et les actionneurs, avec une fonction de remplacement à chaud pour un remplacement rapide de l'actionneur ou d'autres pièces de rechange. Différents actionneurs et corps de vanne peuvent être combinés pour une intégration facile dans l'application. Des... Lire le communiqué de presse Image Festo SE & Co. KG 16.03.2023 | Global Interfaces flexibles dans l'ingénierie des ... Flexible, robuste et offrant de hautes performances – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule ... Lire le communiqué de presse
2024/02/21 | Global Hannover Messe Press Preview 2024 The future of our planet also presents Festo with major challenges. On the one hand, it is about supplying the world's ... Communiqués de presse (6) Images (20) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG
2023/02/14 | Global Hannover Messe Press Preview 2023 The future of our planet also presents Festo with major challenges. On the one hand, it is about supplying the world's ... Communiqués de presse (4) Images (23) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG
2022/07/05 | Globale 19th International Press Conference 2022 Sustainability in automation technology – more than a mega trend? Automation solutions may enable faster, more ... Communiqués de presse (5) Images (23) Voir le dossier de presse Image Festo SE & Co. KG