© Festo SE & Co. KG
2025/03/04
|
Canada, Mexique, Etats-Unis
Festo célèbre son centenaire: 100 ans en mouvement!
Festo célèbre son 100e anniversaire en 2025. Entreprise familiale d’envergure mondiale avec ...
Lire le communiqué de presse
Festo célèbre son 100e anniversaire en 2025. Entreprise familiale d’envergure mondiale avec plus de 3,7 milliards de dollars en revenus et 20 000 employés, Festo est reconnue comme un fournisseur et innovateur en automatisation de premier plan. Festo exerce ses activités en Amérique du Nord depuis plus de 50 ans.
© Festo SE & Co. KG
Carlos Miranda
Festo a annoncé aujourd'hui la retraite prochaine de son PDG de la région des affaires de l'Amérique du Nord, Carlos Miranda, le 1er avril.
© Festo SE & Co. KG
Dr Wilm Uhlenbecker
Région des affaires de l'Amérique du Nord, nouveau PDG, Dr Wilm Uhlenbecker.
© Festo SE & Co. KG
SDBT-MSX
Le capteur SDBT-MSX de Festo, fixé ici sur un vérin rectangulaire compact, est une technologie unique à fonction d'apprentissage automatique qui définit le point de commutation dès la première fois et n'a jamais besoin d'être ajusté...
© Festo SE & Co. KG
Capteur de proximité SDBT-MSX
Le petit capteur de proximité SDBT-MSX de Festo, illustré ici fixé sur un vérin ISO rond, est le premier capteur de ce type au monde doté d'un apprentissage automatique, pour une mise en service simple et rapide.
© Festo SE & Co. KG
2024/04/11
|
Canada, Mexique, Etats-Unis
Le capteur de proximité intelligent de Festo se met en service lui-même, ...
Les constructeurs de machines qui s’attardent sur les petits détails en récoltent les ...
Lire le communiqué de presse
Les constructeurs de machines qui s’attardent sur les petits détails en récoltent les récompenses. Les dernières itérations de nombreux composants minuscules, mais essentiels tels que les capteurs, les caméras et les commutateurs peuvent contenir beaucoup d'innovations malgré leur petite taille.
© Festo SE & Co. KG
2023/11/02
|
Canada, Mexique, Etats-Unis
L'initiative de Festo vise à transformer la construction de machines ...
L’initiative Power Up de Festo pour les constructeurs de machines pour le secteur de l’alimentation ...
Lire le communiqué de presse
L’initiative Power Up de Festo pour les constructeurs de machines pour le secteur de l’alimentation et des boissons vise à stimuler l'adoption efficace de l'automatisation électrique et, ce faisant, à soutenir le développement de la prochaine génération de machines compactes, flexibles, économes en énergie et riches en données.
© Festo SE & Co. KG
Electric Motion Sizing
Electric Motion Sizing permet de concevoir des systèmes d'automatisation électrique à un ou deux axes en quelques minutes, et non en quelques heures ou jours. Tous les composants sont facilement disponibles. Le logiciel propose différentes...
CMMT-MP
La nouvelle gamme de servovariateurs multi-protocoles CMMT-MP de 300W à 6KW (9 et 12KW d'ici la fin de l'année) de Festo est en stock et prête à être expédiée. Il suffit aux ingénieurs de se connecter au variateur et de le configurer pour...