© Festo SE & Co. KG
CPX automation platform
Integrates the entire electropneumatic control chain: the CPX automation platform.
© Festo SE & Co. KG
Delta robotics without control cabinet 1
Delta robotics without control cabinet: a development project from Festo enables this vision.
© Festo SE & Co. KG
2020/07/21
|
Globale
Industry 4.0 – Consequences for Education and Further Education
The enormous rise in the quantity of data and in the complexity of plant networks and company divisions makes ...
Lire le communiqué de presse
The enormous rise in the quantity of data and in the complexity of plant networks and company divisions makes it necessary to develop products that make the flow of data easy to project and to use – at production level, but also for training and developing workers’ skills.
© Festo SE & Co. KG
Learning Factory
The CP Factory, part of the integrated learning factory at the Festo technology plant, Scharnhausen, Germany
© Festo SE & Co. KG
Servovariateur CMMT-ST/AS dans le système Mikron pour la production de masques
Compatible avec les contrôleurs de niveau supérieur de Beckhoff, Siemens ou Rockwell : le servovariateur CMMT-ST/AS Festo.
© Festo SE & Co. KG
Bloc de sécurité avec vannes à siège incliné VZXA
Économisez de l'espace et évitez les fuites en utilisant plusieurs vannes à siège incliné de type VZXA dans un bloc de sécurité.
© Festo SE & Co. KG
Série de vannes à siège incliné VZXA
Flexible, robuste et performante – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les débits de fluides de manière rapide et fiable.
© Festo SE & Co. KG
Curing press
Potential savings for loading operations in tire curing presses can now be achieved with the Festo Motion Terminal VTEM.
© Festo SE & Co. KG
Machine de confection de pneus
Un matériau parfait pour la machine de pressage de pneus à chaud : le Motion Terminal  commande désormais les différentes pressions sur la couche de caoutchouc de manière très simple et précise à l'aide d'une application de mouvement.
© Festo SE & Co. KG
Usine technologique - ligne d'assemblage VUVG 2
Un distributeur compact toutes les 12 secondes : des lignes d'assemblage automatisées avec des temps de réoutillage rapides garantissent des volumes de production élevés pour les produits d'automatisation de la gamme standard Festo.