© Syntegon
Kit de servo-presse YJKP chez Syntegon
Le kit de servo-presse YJKP effectue trois étapes d'assemblage et de pressage : de l'insertion de la cartouche, de l'aiguille et du ressort à l'insertion des couvercles en verre et en plastique (Photo : Syntegon)  ...
© Syntegon
Vue générale de la machine Syntegon
Vue générale de la nouvelle machine : les chaînes d'assemblage automatiques de Syntegon produisent jusqu'à 300 stylos à insuline par minute, selon le modèle. Le degré d'automatisation est évolutif en fonction des besoins et peut...
2020/10/07
|
Irlande, Grande-Bretagne
New VYKA media separated valve range from Festo
Industrial automation specialist Festo has introduced the VYKA range of media separated solenoid valves ...
Lire le communiqué de presse
Industrial automation specialist Festo has introduced the VYKA range of media separated solenoid valves offering high precision control of virtually any fluid or gas. Just 7mm in width and with an orifice size of 1.2mm, the VYKA range has a class leading pressure-to-orifice size ratio and offers a compact solution to a wide variety of dosing and continuous flow applications.
French translation unavailable for Festo Achieves a Critical Mass of Life Science Automation Products For COVID-19 Diagnostic Equipment.
French translation unavailable for EXCM.
French translation unavailable for Festo EHMD.
Agitazione, movimenti improvvisi della bocca: il robot umanoide simula il possibile comportamento dei bambini durante un trattamento dentale.
© tmsuk, Japan
2020/11/17
|
Globale
Plus jamais peur du dentiste !
Personne n'aime aller chez le dentiste, les jeunes enfants encore moins. Pour aider les futurs ...
Lire le communiqué de presse
Personne n'aime aller chez le dentiste, les jeunes enfants encore moins. Pour aider les futurs dentistes et assistants dentaires à s'occuper des enfants lors des traitements dentaires, la société japonaise tmsuk a développé un robot humanoïde qui simule de manière réaliste le comportement des jeunes enfants lors de ces traitements, en agitant, en tressaillant ou en fermant la bouche. ...
© Festo SE & Co. KG
Régulateur de pression proportionnelle VEAA/VEAB
Silencieux, fluide et rapide grâce à la technologie piézo : le régulateur de pression proportionnelle VEAA/VEAB.
Agitazione, movimenti improvvisi della bocca: il robot umanoide simula il possibile comportamento dei bambini durante un trattamento dentale.
© tmsuk, Japan
Pedia Roid Simulation de traitement dentaire 2
Agitation, contraction ou fermeture soudaine de la bouche : le robot humanoïde à des fins de formation simule le comportement possible des enfants lors d'un traitement dentaire.
© tmsuk, Japan
Pedia Roid Simulation du traitement dentaire 1
Le robot Pedia Roid pour la formation des dentistes et des assistants dentaires : la technologie Piezo simule des mouvements réalistes.