© Festo SE & Co. KG
2023/02/10
|
Globale
Sauver des vies dans le monde entier avec des tests de diagnostic ...
Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une ...
Lire le communiqué de presse
Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une vitesse inégalée sans avoir besoin de laboratoires biosécurisés coûteux. Ce système de test proche du patient, développé par la société londonienne Fast MDx, réduit le temps d'attente typique de 24 à 48 heures à seulement une à deux heures. Le ...
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - Richard Lewis
Richard Lewis, fondateur et PDG de Fast MDx.  
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - opérateur
Après le positionnement manuel, les opérateurs peuvent se concentrer sur leur tâche principale, à savoir l'analyse des résultats.
© Festo SE & Co. KG
MDx rapide - préhension
Tests entièrement automatisés : un système de manipulation séparé, basé sur le portique à surface plane EXCM-30, utilise la pince électrique EHPS-16 pour transporter et positionner la plaque à micropuits entre les différentes étapes de traitement.  
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - pipetage 2
Le système de pipetage automatisé, composé de la tête de pipetage DHOE de Festo et de l'éjecteur de seringue jetable DHAO, peut distribuer avec précision des volumes de l'ordre de 10 µl.
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - pipetage 1
Peu encombrant : un portique se charge du pipetage et de la distribution des liquides, ainsi que du transport et du positionnement de la plaque à micropuits.
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - testing system
High throughput: two 3D gantries with pipetting and transport units ensure a fully automated sequence of molecular diagnostic tests.
© Festo SE & Co. KG
2022/11/11
|
Globale
Playing it safe in the assembly of MRI machines
The future belongs to human-robot cooperation. System builder BEC developed such a collaborative solution for ...
Lire le communiqué de presse
The future belongs to human-robot cooperation. System builder BEC developed such a collaborative solution for Siemens Healthineers. It inserts coils weighing several tonnes precisely into the magnets of magnetic resonance imaging (MRI) machines. Electric cylinders from Festo, which ensure the coils are securely gripped, play a crucial role here.  
© Festo SE & Co. KG
BEC – Cooperation with Festo
Hans-Günther Nusseck, project manager at BEC (left), and Timo Kloker, sales engineer at Festo, discussing the use of the Festo electric cylinders in the system.
© Festo SE & Co. KG
BEC – Hans-Günther Nusseck
Hans-Günther Nusseck, project manager at BEC