© Festo SE & Co. KG
Pipetage dans des microplaques
Les étapes du processus d'ajout de différents liquides aux microplaques sont automatisées et reliées dans un espace très compact.
© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Globale
Les mini-usines en conteneurs aident à réduire les pénuries de masques
Les masques de protection sont rares en ces temps de coronavirus, alors pourquoi ne pas en produire ...
Lire le communiqué de presse
Les masques de protection sont rares en ces temps de coronavirus, alors pourquoi ne pas en produire vous-même ?! Avec un système de la société Mikron, c'est presque à la portée de tous. Ce système évolutif produit 50 à 100 masques par minute, selon la version. Avec le soutien technique de Festo, Mikron a réussi à développer le système en seulement six semaines.
© Mikron
Nils Rödel, Mikron Berlin
Nils Rödel, directeur général de Mikron Berlin.
© Festo SE & Co. KG
Servovariateur CMMT-ST/AS dans le système Mikron pour la production de masques
Compatible avec les contrôleurs de niveau supérieur de Beckhoff, Siemens ou Rockwell : le servovariateur CMMT-ST/AS Festo.
© Festo SE & Co. KG
Actionneur guidé DFM dans le système Mikron pour la production de masques
Disponible dans le monde entier et rapidement : la gamme standard Festo avec ici l'actionneur guidé DFM pour préparer les contours d'oreille.
© Festo SE & Co. KG
Système Mikron pour la production de masques 2
Contours d'oreille ajoutés et terminés : le système évolutif de Mikron produit 50 à 100 masques par minute selon la version.
© Festo SE & Co. KG
Système Mikron pour la production de masques 1
Intègré dans un conteneur d'expédition de 20 pieds : le système de la société Mikron peut produire 50 à 100 masques de protection par minute.
© Festo SE & Co. KG
VEAE
La vanne proportionnelle VEAE Festo régule de manière fiable et précise les flux de gaz, qu'il s'agisse d'oxygène, d'air, d'azote ou de gaz inertes. (Image : Festo)
© Festo SE & Co. KG
Valve block for the point-of-care application
Based on the layout of the microfluidic chip, Festo develops the appropriate valve block for the point-of-care application.
© Festo SE & Co. KG
Festo LifeTech
Les appareils d'analyse mobiles permettent des tests rapides pour identifier les agents pathogènes en cas de rhume ou d'infections pseudo-grippales ainsi que d'autres maladies bactériennes ou virales. (Photo : Festo AG & Co. KG)