Fast MDx 4
Fully automated tests: a separate Festo handling system uses the EHPS-16 electric gripper to transport and position the microwell plate between the individual processing steps.
Fast MDx 3
The automated pipetting system, consisting of the DHOE pipetting head and the DHAO disposable syringe ejector from Festo, can accurately dispense volumes in the range of 10 µl.
Fast MDx 2
High throughput: two Festo 3D gantries with pipetting and transport units ensure a fully automated sequence of molecular diagnostic tests in the Fast MDx.
Fast MDx 1
Richard Lewis, founder and CEO of Fast MDx.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Niels Kruize
Niels Kruize, Directeur général de MolGen 
© Wellspect
2023/02/13
|
Globale
37 000 € de coûts énergétiques en moins dans la technique médicale
Le terme "durabilité" se transforme trop souvent en pure parole. Ce n'est pas le cas chez ...
Lire le communiqué de presse
Le terme "durabilité" se transforme trop souvent en pure parole. Ce n'est pas le cas chez Wellspect. Ce leader mondial dans la fabrication de solutions pour les soins médicaux d'incontinence a fait de la durabilité une partie intégrante de sa stratégie d'entreprise et s'engage à la mettre en pratique. Pas étonnant que l'usine de l'entreprise à Mölndal ...
© Festo SE & Co. KG
Analyseur de débit d'air SFGA
Un système de mesure autonome avec enregistreur de données pour enregistrer le débit et la pression directement sur le système facilite l'audit d'efficacité énergétique.
© Wellspect
Wellspect - Audit d'efficacité énergétique
Dans le cadre de la stratégie de développement durable de Wellspect : Bo Lilja (à droite), expert en efficacité énergétique chez Festo Suède, réalise l'audit d'efficacité énergétique en présence d'Erik Blomholt, ingénieur de...
© Wellspect
Wellspect - production de cathéters
Production de cathéters chez Wellspect : d'ici 2025, Wellspect espère avoir réduit la consommation d'énergie pour la production de chaque cathéter de 12 % par rapport à 2020.