© Festo SE & Co. KG
2023/07/19
|
Etats-Unis
Festo Brings Automated Sample and Liquid Handling Solutions to AACC 2023
Festo features at AACC 2023 Cartesian gantry systems for handling samples and a flexible, high accuracy liquid ...
Lire le communiqué de presse
Festo features at AACC 2023 Cartesian gantry systems for handling samples and a flexible, high accuracy liquid dispensing system, that enables manufacturers to reduce engineering and procurement overhead while speeding time to market. (Festo AACC [American Association for Clinical Chemistry] Booth #4457, July 23-27, Anaheim Convention Center, Anaheim, Calif.)
© Festo SE & Co. KG
2023/08/04
|
Canada
Sauver des vies dans le monde entier avec des tests de diagnostic ...
Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une ...
Lire le communiqué de presse
Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une vitesse inégalée sans avoir besoin de laboratoires biosécurisés coûteux. Ce système de test proche du patient, développé par la société londonienne Fast MDx, réduit le temps d'attente typique de 24 à 48 heures à seulement une à deux heures. Le ...
© Festo SE & Co. KG
2023/04/03
|
Globale
Débit d'échantillons : une vitesse époustouflante
La pandémie du COVID-19 nous a démontré qu’il existe une forte demande des ...
Lire le communiqué de presse
La pandémie du COVID-19 nous a démontré qu’il existe une forte demande des laboratoires en matière d'échantillonnage à haut débit. Disposer d’un personnel de laboratoire hautement qualifié ne permet plus de répondre à cette demande. L'automatisation des processus est devenue un outil indispensable pour les laboratoires. C'est pourquoi l'entreprise ...
© Festo SE & Co. KG
DHOE tête de pipetage
Grâce au système ouvert équipant la tête de pipetage DHOE pour le transport facile des liquides, les principales fonctions de pipetage peuvent être configurées en fonction des besoins et adaptées de manière flexible. Le système est également...
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Pipetter
Des volumes de pipetage réduits : le deuxième bras robot munit de la tête de pipetage répartit les liquides sur une plaque de microtitration.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Ouvrir un flacon d'échantillon
Dans une première étape, le premier bras robot saisit un flacon d'échantillon par le couvercle via une pince électrique et le positionne pour le retrait du couvercle.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Saisir un flacon d'échantillon
Dans une première étape, le premier bras robot saisit un flacon d'échantillon par le couvercle via une pince électrique et le positionne pour le retrait du couvercle.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - PurePrep TTR
Débit élevé : l'installation PurePrep TTR traite de manière entièrement automatique 320 échantillons par heure pour les tests PCR. Elle embarque la technique d'automatisation spécifique aux laboratoires de Festo.
French translation unavailable for The New Festo Solution for DeltaV DCS Expands Integration Options and Productivity.