ELGD BS
© Festo SE & Co. KG
ELGD Spindle Axes
The ELGD electric axis family: ELGD-BS stands for the spindle axes, ELGD-TB for the toothed belt versions
ELGD Toothed Belt
© Festo SE & Co. KG
ELGD Toothed Belt
The ELGD electric axis family: ELGD-BS stands for the spindle axes, ELGD-TB for the toothed belt versions
ELGD Toothed Belt
© Festo SE & Co. KG
2024/11/08
|
Globale
Precise and dynamic
Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same installation space ...
Lire le communiqué de presse
Innovative guide technology, high rigidity and guide load capacity for more load in the same installation space - these are the features of the new ELGD axis family from Festo. In addition, powerful drive elements offer high feed forces and accelerations for shorter cycle times, a long service life and less downtime. A stainless steel cover strip is friction-free on the outside and does not allow any particles to form there. This makes the drives in ...
Productivity Master
© Festo SE & Co. KG
2021/02/01
|
Globale
Productivity Master ouvre la voie à la digitalisation
Le Productivity Master, un système de démonstration modulaire de clés USB ...
Lire le communiqué de presse
Le Productivity Master, un système de démonstration modulaire de clés USB personnalisées Festo, montre comment la technologie d'automatisation évolue le long de la chaîne de production lorsqu'elle est combinée à la digitalisation. Grâce à une connectivité parfaite, tout s'intègre au mieux, des systèmes mécaniques et électriques ...
© Festo SE & Co. KG
Nigel Dawson
Nigel Dawson, responsable du développement commercial de l'automatisation électrique chez Festo (Photo : Festo)
© Festo SE & Co. KG
2020/08/04
|
Globale
Un robot de manipulation sur mesure en seulement 20 minutes
Avec Handling Guide Online (HGO), les constructeurs de machines peuvent concevoir le système de ...
Lire le communiqué de presse
Avec Handling Guide Online (HGO), les constructeurs de machines peuvent concevoir le système de manipulation prêt-à-installer Festo en un temps record. Que ce soit pour un système mono-axe, un portique linéaire, 2D ou tri-dimensionnel. Ils peuvent commander leur solution système de manière intelligente et intuitive directement en ligne, car la plateforme de configuration est ...
© Festo SE & Co. KG
2020/05/20
|
Globale
Cycle times reduced by 30 per cent
Compact design for 30% shorter cycle times and 50% less vibration – those are the most important ...
Lire le communiqué de presse
Compact design for 30% shorter cycle times and 50% less vibration – those are the most important characteristics of the cantilever axis with toothed belt ELCC-TB from Festo. The axis fits in seamlessly with Festo's concept of complete connectivity for its electric automation technology.
© Festo SE & Co. KG
ELCC-TB dans l'application de formage de carton
Axe en porte-à-faux ELCC-TB pour le formage de carton