Cycle times reduced by 30 per cent
Compact design for 30% shorter cycle times and 50% less vibration – those are the most important characteristics of the cantilever axis with toothed belt ELCC-TB from Festo. The axis fits in seamlessly with Festo's concept of complete connectivity for its electric automation technology.
The high rigidity of the toothed belt cantilever axis cuts vibrations in half, whilst the low moving mass of the compact design reduces cycle times by almost a third. A stainless steel cover strip protects the internal recirculating ball bearing guide. Thanks to sealing air, the cantilever axis ELCC-TB is suitable for use in dusty environments or on machine tools. A clamping unit securely holds loads and acts as an emergency brake.
With a stroke of up to two metres, the cantilever axis is ideally installed vertically as a Z-axis, for example for palletising or erecting boxes. It can also be used horizontally or at any other installation angle if the axis has to be removed from the working space.
Complete connectivity
The cantilever axis ELCC-TC is an important part of Festo's philosophy of complete connectivity, i.e., the ability to connect a workpiece completely through to the cloud, from its mechanical connections and electrical interfaces to commissioning and controller programming. This simplifies the work of every machine builder and automation engineer when it comes to connecting the mechanical and electric technology as well as the control levels and their interfaces with the hardware and software.
Festo est à la fois un acteur mondial et une entreprise familiale indépendante basée à Esslingen am Neckar en Allemagne. Depuis ses débuts, Festo établit des normes en matière de technologie d'automatisation industrielle et de formation technique, contribuant ainsi au développement durable de l'environnement, de l'économie et de la société. La société fournit une technologie d'automatisation pneumatique et électrique à 300 000 clients d'automatisation d'usine et de processus dans plus de 35 industries. Le secteur LifeTech, avec la technologie médicale et l'automatisation des laboratoires, devient de plus en plus important. Les produits et services sont disponibles dans 176 pays du monde. Dans le monde entier, environ 20 600 employés dans environ 60 pays avec plus de 250 succursales ont généré un chiffre d'affaires d'environ 3,45 milliards d'euros en 2024. Sur ce total, plus de 8 % sont investis chaque année dans la recherche et le développement. Dans l'entreprise apprenante, les mesures de formation et de développement représentent 1,5 % du chiffre d'affaires. Festo Didactic SE est l'un des principaux fournisseurs d'enseignement et de formation techniques et propose à ses clients du monde entier des solutions complètes d'apprentissage numérique et physique dans l'environnement industriel.