© Syntegon
Syntegon - Sépion Coater
La série Sepion Coater avec des tailles de tambour de 175 à 1000 litres est utilisée pour enrober des comprimés avec des films et du sucre.
© Festo SE & Co. KG
2023/04/03
|
Globale
Débit d'échantillons : une vitesse époustouflante
La pandémie du COVID-19 nous a démontré qu’il existe une forte demande des ...
Lire le communiqué de presse
La pandémie du COVID-19 nous a démontré qu’il existe une forte demande des laboratoires en matière d'échantillonnage à haut débit. Disposer d’un personnel de laboratoire hautement qualifié ne permet plus de répondre à cette demande. L'automatisation des processus est devenue un outil indispensable pour les laboratoires. C'est pourquoi l'entreprise ...
© Festo SE & Co. KG
DHOE tête de pipetage
Grâce au système ouvert équipant la tête de pipetage DHOE pour le transport facile des liquides, les principales fonctions de pipetage peuvent être configurées en fonction des besoins et adaptées de manière flexible. Le système est également...
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Pipetter
Des volumes de pipetage réduits : le deuxième bras robot munit de la tête de pipetage répartit les liquides sur une plaque de microtitration.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Ouvrir un flacon d'échantillon
Dans une première étape, le premier bras robot saisit un flacon d'échantillon par le couvercle via une pince électrique et le positionne pour le retrait du couvercle.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Saisir un flacon d'échantillon
Dans une première étape, le premier bras robot saisit un flacon d'échantillon par le couvercle via une pince électrique et le positionne pour le retrait du couvercle.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - PurePrep TTR
Débit élevé : l'installation PurePrep TTR traite de manière entièrement automatique 320 échantillons par heure pour les tests PCR. Elle embarque la technique d'automatisation spécifique aux laboratoires de Festo.
© Festo SE & Co. KG
Dr. Jan Seyler
Dr. Jan Seyler, Head of Advanced Analytics and Control at Festo
© Festo SE & Co. KG
Le cobot Festo et GripperAI dans la logistique
Le Festo GripperAI utilise son propre réseau neuronal pour calculer les points de préhension. Il peut même distinguer différentes techniques de préhension et changer lui-même les outils.