© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - Richard Lewis
Richard Lewis, fondateur et PDG de Fast MDx.  
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - opérateur
Après le positionnement manuel, les opérateurs peuvent se concentrer sur leur tâche principale, à savoir l'analyse des résultats.
© Festo SE & Co. KG
MDx rapide - préhension
Tests entièrement automatisés : un système de manipulation séparé, basé sur le portique à surface plane EXCM-30, utilise la pince électrique EHPS-16 pour transporter et positionner la plaque à micropuits entre les différentes étapes de traitement.  
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - pipetage 2
Le système de pipetage automatisé, composé de la tête de pipetage DHOE de Festo et de l'éjecteur de seringue jetable DHAO, peut distribuer avec précision des volumes de l'ordre de 10 µl.
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - pipetage 1
Peu encombrant : un portique se charge du pipetage et de la distribution des liquides, ainsi que du transport et du positionnement de la plaque à micropuits.
© Festo SE & Co. KG
Fast MDx - testing system
High throughput: two 3D gantries with pipetting and transport units ensure a fully automated sequence of molecular diagnostic tests.
French translation unavailable for Hochdynamisch und leise Drücke regeln.
© Festo SE & Co. KG
2023/01/25
|
Globale
La technologie des vannes proportionnelles
La durabilité des emballages en carton conduit à leur utilisation croissante à la place ...
Lire le communiqué de presse
La durabilité des emballages en carton conduit à leur utilisation croissante à la place des emballages en plastique. Une étape clé dans la fabrication des boîtes pliantes est le collage très précis des découpes de boîtes. La société Baumer hhs est un spécialiste et leader mondial du marché pour les applications de ce type avec sa pompe à double piston ...
© Festo SE & Co. KG
Baumer - gluing machine
Les encolleuses atteignent des vitesses de plus de 700 mètres par minute et peuvent coller bien plus de 40 000 boîtes pliantes par heure selon la taille de l'emballage.
© Festo SE & Co. KG
Baumer - Marco Ahler
  Marco Ahler Marco Ahler, directeur technique chez Baumer hhs