© Festo SE & Co. KG
Analyseur de débit d'air SFGA
Un système de mesure autonome avec enregistreur de données pour enregistrer le débit et la pression directement sur le système facilite l'audit d'efficacité énergétique.
Torus - image 3
TQ-Lab modular testing station for polymer packaging
Torus image 2
Festo engineers supported by powerful sizing and simulation software created a versatile, modular, and integrated handling solution
Torus image 1
Festo integrated handling solution comes to the fore
© Wellspect
Wellspect - Audit d'efficacité énergétique
Dans le cadre de la stratégie de développement durable de Wellspect : Bo Lilja (à droite), expert en efficacité énergétique chez Festo Suède, réalise l'audit d'efficacité énergétique en présence d'Erik Blomholt, ingénieur de...
© Wellspect
Wellspect - production de cathéters
Production de cathéters chez Wellspect : d'ici 2025, Wellspect espère avoir réduit la consommation d'énergie pour la production de chaque cathéter de 12 % par rapport à 2020.
© Festo SE & Co. KG
2023/02/10
|
Globale
Sauver des vies dans le monde entier avec des tests de diagnostic ...
Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une ...
Lire le communiqué de presse
Fast MDx montre combien d'agents pathogènes peuvent être détectés avec une vitesse inégalée sans avoir besoin de laboratoires biosécurisés coûteux. Ce système de test proche du patient, développé par la société londonienne Fast MDx, réduit le temps d'attente typique de 24 à 48 heures à seulement une à deux heures. Le ...
© Festo SE & Co. KG
Hannes Rößer, Festo
Hannes Rößer, expert en technologie de manutention chez Festo.