© Festo SE & Co. KG
Tubing PUN-H-F with push-in fitting NPQR
On the safe side: The combination of the tubing PUN-H-F and the stainless-steel push-in fitting NPQR from Festo guarantees compliance with food safety requirements for manufacturers of food and packaging machines.
© Festo SE & Co. KG
Tubing PUN-H-F
Tubing PUN-H-F: For highly versatile use in food applications, the “natural” colour variant can also be used in applications with gaseous oxygen.
© Festo SE & Co. KG
SDBT Cylinder sensor
Faster assembly times and more reliable cylinder switching are two advantages of the latest pneumatic innovation from Festo.
© Festo SE & Co. KG
Screenshot GUI of pressure and vacuum generator PGVA
Simple: with a PC and the GUI software, the necessary parameters can be transferred via the COM or Ethernet port.
© Festo SE & Co. KG
PGVA générateur de pression et de vide (vue intérieure)
Intégré : compresseur, système de filtration, réservoirs et contrôle électronique de la pression/dépression avec régulateur proportionnel.
© Festo SE & Co. KG
PGVA générateur de pression et de vide
Le générateur de pression et de vide décentralisé PGVA de Festo est une solution complète et compacte pour l'automatisation des laboratoires. Il intègre dans un espace réduit le compresseur, le traitement de l'air y compris la filtration,...
French translation unavailable for Impianto produttivo per reagenti chimici.