© Festo SE & Co. KG
Technology Plant Scharnhausen
The Scharnhausen Technology Plant – the Festo production site for valves, valve terminals and electronics.
© Festo SE & Co. KG
Lean and Green Award Presentation 2016
The Scharnhausen Technology Plant has been announced as the winner of the special prize category of the "Lean & Green Management Awards 2016". The official awards presentation took place on 5 and 6 December 2016 at the Blaichach/Immenstadt site of...
© Festo SE & Co. KG
2021/11/15
|
Globale
Le meilleur système de manipulation en quelques minutes
Avec HGO, les concepteurs peuvent créer en un temps record le bon système de manipulation Festo, ...
Lire le communiqué de presse
Avec HGO, les concepteurs peuvent créer en un temps record le bon système de manipulation Festo, prêt à installer, qu'il s'agisse d'un portique linéaire 2D, d'un portique 3D ou d'un nouveau système en porte-à-faux 3D. Non seulement ils peuvent désormais concevoir des robots cartésiens extrêmement compacts ou extrêmement dynamiques à l'aide de ce ...
© Festo SE & Co. KG
“Handling Guide Online”, le Guide de la manipulation en ligne
Grâce au Handling Guide Online, les constructeurs de machines et de systèmes sont en mesure de réduire jusqu'à 70 % le délai de mise sur le marché des systèmes de manipulation intégrés.
© Festo SE & Co. KG
Pince FinRay
Le préhenseur FinRay de Festo propose des doigts de préhension qui s'adaptent à la pièce à usiner. Cela permet une préhension sûre et tactile des pièces à malléabilité plastique telles que les cellules de poche.
© Festo SE & Co. KG
CPX-AP-I
Le système IO distant CPX-AP-I intègre de manière transparente tous les IO et participants IO-Link tels que les capteurs et les terminaux de distributeurs dans le réseau de communication de l'installation. Cela garantit une communication...
© Festo SE & Co. KG
Axes de broche du système de manutention cantilever ELGT
Un système de manutention en porte-à-faux basé sur des axes de broche ELGT assure un chargement et un déchargement dynamiques et sûrs de la chambre de traitement.
© Festo SE & Co. KG
Chambres de traitement de dégazage
Le cœur de l'application est la chambre de traitement. Des actionneurs pneumatiques et électriques manipulent des lances creuses et perforent les cellules de la batterie.
© Festo SE & Co. KG
2023/05/15
|
Globale
Dégazage fiable dans la production de cellules de batterie
Le dégazage et l'étanchéité sont des processus essentiels dans la production de ...
Lire le communiqué de presse
Le dégazage et l'étanchéité sont des processus essentiels dans la production de cellules de batterie qui suivent directement le contact initial des cellules de batterie avec une tension électrique. Les cellules de la batterie sont percées de lances et le gaz de formage produit lors de la mise en contact est extrait. Des actionneurs pneumatiques et électriques de Festo sont utilisés pour ...
French translation unavailable for Automation trifft Online Experience .