© Festo SE & Co. KG
2021/11/09
|
Globale
High-precision dosing with different viscosities
Precisely gluing smartphone displays, applying thermal paste or gluing micro cameras in place are just a ...
Lire le communiqué de presse
Precisely gluing smartphone displays, applying thermal paste or gluing micro cameras in place are just a selection of the adhesive processes that represent the dosing and dispensing competencies of ViscoTec. Now the company has brought out cartridge applicator units designed for exact and clean feeding of adhesives, pastes and silicones of different viscosities, supported by a pneumatic control module supplied by Festo right to the ViscoTec assembly ...
© Festo SE & Co. KG
ViscoTec eco-FEED
The latest devices for automatically and evenly emptying double-chamber cartridges are called eco-FEED (shown here) and vipro-FEED DC. The control module is integrated in the lower section. The cartridge applicator cylinders as well as the double...
© Festo SE & Co. KG
Control module for ViscoTec
The heart of the system: the control module supplied ready for installation by Festo monitors the pressure and quality of the adhesive application independently of temperature and viscosity.
French translation unavailable for Festo and MassRobotics Select Companies for the Inaugural Healthcare Robotics Startup Catalyst Program.
© Festo SE & Co. KG
ViscoTec – applying of thermal paste
Maximum dispensing precision with systems from market leader ViscoTec, whether gluing smartphone displays and mini cameras or applying thermal paste.
© Festo SE & Co. KG
2023/01/13
|
Globale
Un outil de sélection permet d'économiser et de réduire les émissions ...
Choisir la bonne technologie d'entraînement dans l'automatisation permet d'économiser ...
Lire le communiqué de presse
Choisir la bonne technologie d'entraînement dans l'automatisation permet d'économiser de l'argent et, en même temps, de protéger le climat. Alors comment les utilisateurs peuvent-ils trouver la bonne technologie qui leur permet de réduire les émissions de dioxyde de carbone à long terme ? Le nouveau guide CO₂ & TCO de Festo aide les fabricants de machines et de systèmes à ...
© Festo SE & Co. KG
Guide CO₂ & TCO
Enfin de la clarté : le Guide CO₂ & TCO de Festo aide les utilisateurs à choisir la bonne technologie d'entraînement et, ce faisant, à économiser de l'argent et de l'énergie et à réduire les émissions de CO₂.
© Festo SE & Co. KG
SDBT proximity switch
The proximity switch SDBT-MSX with auto teach-in learns the piston end position itself once installed in the approximate position.
French translation unavailable for Decentralized I/O topology with notes.