© Festo SE & Co. KG
MSE6-C2M energy efficiency module
The MSE6-C2M module monitors the compressed air consumption, shuts off the compressed air in production-free periods after a defined waiting time and prevents the system pressure from falling below a defined standby pressure level.
© Festo SE & Co. KG
2020/08/07
|
Globale
Les mini-usines en conteneurs aident à réduire les pénuries de masques
Les masques de protection sont rares en ces temps de coronavirus, alors pourquoi ne pas en produire ...
Lire le communiqué de presse
Les masques de protection sont rares en ces temps de coronavirus, alors pourquoi ne pas en produire vous-même ?! Avec un système de la société Mikron, c'est presque à la portée de tous. Ce système évolutif produit 50 à 100 masques par minute, selon la version. Avec le soutien technique de Festo, Mikron a réussi à développer le système en seulement six semaines.
© Festo SE & Co. KG
Servovariateur CMMT-ST/AS dans le système Mikron pour la production de masques
Compatible avec les contrôleurs de niveau supérieur de Beckhoff, Siemens ou Rockwell : le servovariateur CMMT-ST/AS Festo.
© Festo SE & Co. KG
Actionneur guidé DFM dans le système Mikron pour la production de masques
Disponible dans le monde entier et rapidement : la gamme standard Festo avec ici l'actionneur guidé DFM pour préparer les contours d'oreille.
© Festo SE & Co. KG
Système Mikron pour la production de masques 2
Contours d'oreille ajoutés et terminés : le système évolutif de Mikron produit 50 à 100 masques par minute selon la version.
© Festo SE & Co. KG
Système Mikron pour la production de masques 1
Intègré dans un conteneur d'expédition de 20 pieds : le système de la société Mikron peut produire 50 à 100 masques de protection par minute.
© Festo SE & Co. KG
Actionneur quart de tour DFPD
Polyvalent, robuste et conçu pour les extrêmes - le nouvel actionneur quart de tour DFPD pour une utilisation dans l'automatisation de process.
© Festo SE & Co. KG
Support
Competent advice: experts from Festo are available to help with the calculation of the compressed air consumption and the optimum layout of the compressed air network, and can also provide support during the tendering process on request.
© Festo SE & Co. KG
Safety
Safety first: pneumatic actuators are ideal for use in ATEX zones.
© Festo SE & Co. KG
Water treatment plant Langenau
Cost benefits of pneumatic systems: Pneumatic actuators only require electricity for regulating and generating compressed air; the movement itself is triggered by the compressed air. By contrast, electric actuators continuously need energy for the...