© Festo SE & Co. KG
Actionneurs avec commande décentralisée
Avoir la fonction positionneur dans une unité de commande décentralisée, c'est-à-dire pas directement sur ou dans l'actionneur, ouvre de nouveaux horizons jusqu'à l'utilisation de l'intelligence artificielle.
© Festo SE & Co. KG
Dashboards en automatisation de process
Détecter les irrégularités à un stade précoce et prendre les mesures nécessaires avant une défaillance du système. C'est désormais possible avec les dashboards Festo.
© Festo SE & Co. KG
VTUG
Connecté rapidement à tous les bus de terrain courants : le terminal de distributeurs VTUG plug-in, en tant que nouveau membre de la famille de la série VG, est modulaire électriquement et flexible pneumatiquement - même en armoire de commande.
© Festo SE & Co. KG
Electronics manufacturing testing
Electronics manufacturing at the Scharnhausen Technology Plant: Different testing methods ensure high quality. These range from automatic optical inspection (AOI) through in-circuit tests (ICT) to system tests (EOL test).
© Festo SE & Co. KG
Electronics manufacturing SMD devices
Electronics manufacturing at the Scharnhausen Technology Plant: Tens of thousands of units of the CPX are assembled according to customer requirements every year. This requires up to 300 different components, including electronic components such...
© Festo SE & Co. KG
Delta robotics without control cabinet 3
Industry 4.0: the development project can be integrated into a plant as a virtual model.
© Festo SE & Co. KG
Delta robotics without control cabinet 2
Industry 4.0: the development project can be integrated into a plant as a virtual model.
© Festo SE & Co. KG
EMCA 2
Integrated drive EMCA: The brushless DC motors from Festo with absolute position recording, integrated regulator, power electronics, absolute encoders.
© Festo SE & Co. KG
EMCA 1
Integrated drive EMCA: The brushless DC motors from Festo with absolute position recording, integrated regulator, power electronics, absolute encoders.
© Festo SE & Co. KG
CPX automation platform
Integrates the entire electropneumatic control chain: the CPX automation platform.