© Festo SE & Co. KG
2023/04/03
|
Globale
Débit d'échantillons : une vitesse époustouflante
La pandémie du COVID-19 nous a démontré qu’il existe une forte demande des ...
Lire le communiqué de presse
La pandémie du COVID-19 nous a démontré qu’il existe une forte demande des laboratoires en matière d'échantillonnage à haut débit. Disposer d’un personnel de laboratoire hautement qualifié ne permet plus de répondre à cette demande. L'automatisation des processus est devenue un outil indispensable pour les laboratoires. C'est pourquoi l'entreprise ...
© Festo SE & Co. KG
2023/04/24
|
Etats-Unis
Festo Automaton Solutions Featured at BrewExpo 2023
Founded in 1925 in Germany, Festo has long been associated with the breweries industry. Festo provides original ...
Lire le communiqué de presse
Founded in 1925 in Germany, Festo has long been associated with the breweries industry. Festo provides original equipment manufacturers (OEMs) with components and systems optimized for every brewery challenge, including precise brew house control, low-waste/high-speed can and bottle filling, and efficient end-of-line packaging. (Craft Brewers Conference & BrewExpo America, May 7-10, 2023, Nashville, Festo Booth #261)
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Pipetter
Des volumes de pipetage réduits : le deuxième bras robot munit de la tête de pipetage répartit les liquides sur une plaque de microtitration.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Ouvrir un flacon d'échantillon
Dans une première étape, le premier bras robot saisit un flacon d'échantillon par le couvercle via une pince électrique et le positionne pour le retrait du couvercle.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - Saisir un flacon d'échantillon
Dans une première étape, le premier bras robot saisit un flacon d'échantillon par le couvercle via une pince électrique et le positionne pour le retrait du couvercle.
© Festo SE & Co. KG
MolGen - PurePrep TTR
Débit élevé : l'installation PurePrep TTR traite de manière entièrement automatique 320 échantillons par heure pour les tests PCR. Elle embarque la technique d'automatisation spécifique aux laboratoires de Festo.
© Festo SE & Co. KG
Le cobot Festo et GripperAI dans la logistique
Le Festo GripperAI utilise son propre réseau neuronal pour calculer les points de préhension. Il peut même distinguer différentes techniques de préhension et changer lui-même les outils.
© Festo SE & Co. KG
Portail de manutention jumeau numérique
Concevoir et programmer des systèmes de manutention efficaces à l'aide du modèle virtuel : C'est ainsi que les erreurs peuvent être détectées et corrigées à un stade précoce, ce qui contribue de manière significative à un fonctionnement...
© Festo SE & Co. KG
Jumelage numérique graphique (cube)
Des délais de commercialisation plus courts, une ingénierie plus efficace, davantage de fonctionnalités et une qualité supérieure : tels sont les avantages d'un jumelage numérique pour les constructeurs de machines et d'installations.
© Festo SE & Co. KG
2023/03/16
|
Globale
Optimiser les presses à polymériser avec l'IA
La numérisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des mégatendances qui peuvent ...
Lire le communiqué de presse
La numérisation et l'intelligence artificielle (IA) sont des mégatendances qui peuvent également offrir un grand potentiel d'économies dans la production de pneus. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent être implémentés de manière décentralisée, par exemple en périphérie, c'est-à-dire sur le module réel à surveiller. Un ...