© Festo SE & Co. KG
Système Mikron pour la production de masques 1
Intègré dans un conteneur d'expédition de 20 pieds : le système de la société Mikron peut produire 50 à 100 masques de protection par minute.
© Festo SE & Co. KG
2017/06/10
|
Globale
Industry 4.0 finds increasing application in production
The implementation of Industry 4.0 is an ongoing process that involves challenges, but also offers great ...
Lire le communiqué de presse
The implementation of Industry 4.0 is an ongoing process that involves challenges, but also offers great potential for the automation industry – Festo recognised this at an early stage. The key elements of industrial digitalisation are the individual components, which communicate with each other within the overall system and can control and regulate themselves. The tasks of the human employee are also changing from merely operating machines to ...
© Festo SE & Co. KG
Industry 4.0 at Festo
With Industry 4.0, Festo is adopting an integrated approach to factory and process automation that takes into account technologies, the human operator and education to an equal extent.
© Festo SE & Co. KG
Bloc de sécurité avec vannes à siège incliné VZXA
Économisez de l'espace et évitez les fuites en utilisant plusieurs vannes à siège incliné de type VZXA dans un bloc de sécurité.
© Festo SE & Co. KG
Série de vannes à siège incliné VZXA
Flexible, robuste et performante – la vanne à siège incliné VZXA de Festo régule les débits de fluides de manière rapide et fiable.
© Festo SE & Co. KG
Curing press
Potential savings for loading operations in tire curing presses can now be achieved with the Festo Motion Terminal VTEM.
© Festo SE & Co. KG
Machine de confection de pneus
Un matériau parfait pour la machine de pressage de pneus à chaud : le Motion Terminal  commande désormais les différentes pressions sur la couche de caoutchouc de manière très simple et précise à l'aide d'une application de mouvement.
© Festo SE & Co. KG
Vérin compact ADN-S
Vérin compact polyvalent ADN-S-… : le mieux adapté aux petits mouvements continus.
© Festo SE & Co. KG
Usine technologique - ligne d'assemblage VUVG 2
Un distributeur compact toutes les 12 secondes : des lignes d'assemblage automatisées avec des temps de réoutillage rapides garantissent des volumes de production élevés pour les produits d'automatisation de la gamme standard Festo.
© Festo SE & Co. KG
Axe en porte-à-faux ELCC-TB avec courroie crantée
Axe en porte-à-faux ELCC-TB pour un fonctionnement vertical ou horizontal.