2019/02/28
BionicSoftArm
Qu'il s'agisse de mouvements libres et flexibles ou de séquences définies, le robot ...
© Festo SE & Co. KG
BionicSoftHand et BionicCobot sur un poste de travail
Le BionicSoftHand - monté sur le BionicCobot - peut interagir en toute sécurité et directement avec les humains et les assister dans les tâches d'assemblage, par exemple.
© Festo SE & Co. KG
BionicSoftHand avec dodécaèdre
Le BionicSoftHand doit faire pivoter un «cube» à 12 côtés (dodécaèdre) de sorte qu'un côté précédemment défini pointe vers le haut à la fin.  
© Festo SE & Co. KG
2020/03/06
|
Globale
Pneumatic robotics meets artificial intelligence
Whether its grabbing, holding or turning, touching, typing or pressing – in everyday life, we use our ...
Lire le communiqué de presse
Whether its grabbing, holding or turning, touching, typing or pressing – in everyday life, we use our hands as a matter of course for the most diverse tasks. In that regard, the human hand, with its unique combination of power, dexterity and fine motor skills, is a true miracle tool of nature. What could be more natural than equipping robots in collaborative workspaces with a gripper that is modelled after this model of nature, that solves ...
© Festo SE & Co. KG
BionicFinWave
Les ailettes du BionicFinWave sont moulées en silicone et ne nécessitent pas d'entretoises ou d'éléments de support.
© Festo SE & Co. KG
BionicFinWave
Le robot sous-marin BionicFinWave se manœuvre de manière indépendante à travers un système de tuyaux en verre.
Supra Drive 2.0
© Festo SE & Co. KG
SupraDrive 2.0
Avec la technologie supraconductrice, les objets peuvent être stockés et déplacés sans contact - comme avec le SupraDrive 2.0.
SupraMultitool
© Festo SE & Co. KG
SupraMultitool
SupraMultitool: un système de manipulation positionne tour à tour un porte-pièce sur deux aimants différents.
BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
BionicWorkplace 2
Les capteurs et les caméras enregistrent les positions de l'opérateur, des composants et des outils sur le BionicWorkplace.
BionicWorkplace
© Festo SE & Co. KG
BionicWorkplace 3 Contrôle vocal
Les humains peuvent contrôler intuitivement le BionicCobot dans le BionicWorkplace au moyen de gestes, du toucher ou de la parole.