© Festo SE & Co. KG
BionicFlyingFox 1
Malgré son envergure de 228 cm et sa longueur totale de 87 cm, le BionicFlyingFox pèse 580 grammes.
© Festo SE & Co. KG
BionicWheelBot 2
Le BionicWheelBot en mode roulant avec des jambes de propulsion étendues.
© Festo SE & Co. KG
BionicWheelBot 1
Mechatronic overall system: intricate kinematics based on a natural model.
© Festo SE & Co. KG
SupraTransport_2
An L-shaped workpiece carrier hovers above a magnetic rail with a large gap thanks to a permanent magnet on its underside – stabilised by superconductor technology.
© Festo SE & Co. KG
SupraTransport_1
An L-shaped workpiece carrier hovers above a magnetic rail with a large gap thanks to a permanent magnet on its underside – stabilised by superconductor technology.
2020/08/07
BionicWorkplace
http://www.presslive.de/bionicworkplace
© Festo SE & Co. KG
2020/04/09
|
Globale
La langue de caméléon pour l'automatisation industrielle remporte des ...
Saisir des pièces comme la langue d'un caméléon - c'est le principe de ...
Lire le communiqué de presse
Saisir des pièces comme la langue d'un caméléon - c'est le principe de fonctionnement de la pince adaptative DHEF de Festo. La pince peut saisir, rassembler et remettre en place des objets de nombreuses formes différentes sans nécessiter de réglage manuel. C'est pourquoi elle a remporté des distinctions renommées en 2020, notamment le iF Design Award et le Red Dot Design Award.
© Festo SE & Co. KG
Pince adaptative DHEF 1
Pince adaptative DHEF : comme la langue d'un caméléon, elle saisit de manière fiable les objets irréguliers, ronds et sensibles. La pince Festo a remporté le prix iF Design Award et le Red Dot Design Award de renommée internationale pour ce...
2020/03/12
BionicSoftHand ...
2020/03/17
BionicSoftHand